Changer de langue :
Grues portuaires | Grues de hangar | Grues de chantier naval | Grues pour matériaux en vrac | Grues extérieures
Charges lourdes, longues durées d'utilisation, conditions météorologiques les plus diverses - les grues dans les installations portuaires doivent fournir des performances maximales. Et c'est précisément là que nos chaînes d'énergie et nos câbles flexibles sont utilisés. Dans plus de 10 000 ports, elles ont fait leurs preuves depuis des années grâce à des matériaux résistants à la corrosion et ne nécessitant pas d'entretien, ainsi qu'à de longues durées de fonctionnement. Parmi les domaines d'application, on trouve notamment les grues ship-to-shore, les grues de manutention de marchandises en vrac, les RTG, les RMG, les grues Goliath, les spreaders et les reachstackers. Là où les délais sont serrés et où la sécurité doit être garantie, les chaînes électroniques sont une alternative fiable, nécessitant peu d'entretien et également moins bruyante que les rails conducteurs, les festons et les tambours moteurs.

Une chaîne d'énergie à rouleaux de la série P4.1 est en service dans le port de Rotterdam, l'un des plus grands ports de transbordement de marchandises en vrac d'Europe occidentale. Malgré un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une course de plus de 100 mètres, elle fonctionne sans incident sur l'énorme grue ship-to-shore et a déjà effectué plus de 9.000 heures de service.
Elles sont conçues pour déplacer des charges sans couloirs à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple dans les halls de production et de montage : Les ponts roulants. Des temps d'arrêt réduits, un faible coût de maintenance et la sécurité de fonctionnement de l'installation sont souhaitables d'un point de vue économique, mais aussi en ce qui concerne la sécurité du travail. Nos chaînes porte-câbles sont conçues pour différentes conditions d'utilisation, mais aussi pour les différentes normes des marchés internationaux. Elles sont toujours conçues de manière optimale, comme système complet ou comme composant individuel, et ont une durée de vie prévisible.

Dans l'usine de laminage à chaud de Thyssen Krupp à Duisbourg, une grue de transport de brames de BANG Kransysteme GmbH & Co. KG est responsable de la manutention des brames à l'interface entre l'aciérie et le laminoir - dans la chaleur et la poussière. L'alimentation en énergie et en signaux vers le chariot et la cabine est assurée par des chaînes d'énergie "Heavy Duty" d'igus, qui ont été livrées sous forme de systèmes readychain basic préconfectionnés.

Des chaînes d'énergie E4 robustes avec capteurs de maintenance intégrés fonctionnent sans problème en continu depuis 15 ans chez Carpenter.
Application
La hauteur de montage de ce pont roulant était extrêmement faible. Grâce à notre solution de chaînes porte-câbles pré-assemblées, il a été possible de créer 50 % d'espace de stockage supplémentaire.
Application
Dans cette installation de grue pour le stockage et le déstockage de boues d'épuration dans une cimenterie, une chaîne énergétique a fait ses preuves grâce à sa flexibilité, sa variabilité et son montage peu encombrant.
Application
Dans l'usine d'incinération des déchets d'Eschweiler, les câbles de remorquage existants ont été remplacés par une chaîne d'énergie conçue pour fonctionner dans des conditions environnementales défavorables.
Application
Depuis quelques années, les systèmes de chaînes d'énergie en plastique pour l'alimentation en énergie des ponts roulants de processus ont fait leurs preuves dans cet atelier de galvanisation à chaud soumis à une forte charge acide.
Application
Ces trois ponts roulants permettent de transporter des conteneurs de métal liquide dans une fonderie. L'environnement chaud et l'encrassement important ont posé des exigences particulières au niveau des conduites.
Application
Nos chaînes électroniques montrent leurs avantages dans cette application de pont roulant : Même sous la forte charge de poussière et de copeaux métalliques chauds, aucune panne n'est survenue en trois ans.
Application
Sur cette grue à bobines, les tambours de câble entraînés par le moteur nécessitaient un entretien important. C'est pourquoi ils ont été remplacés par notre système e-spool.
Application
Dans une aciérie, ce pont transporte des billettes à l'aide d'une traverse magnétique. Pour l'alimentation en énergie du mécanisme de rotation, les concepteurs ont utilisé une chaîne électrique de la série triflex au lieu de la ligne de contact utilisée jusqu'à présent.
Application
Dans une entreprise de gestion des déchets en Belgique, les câbles de remorquage de deux ponts roulants ont été remplacés par nos chaînes électroniques.
Application
Dans l'environnement difficile du traitement du béton, les chaînes porte-câbles contribuent à la stabilité et au fonctionnement fiable des ponts roulants de hall.
Application
Le fabricant américain Piedmont Hoist and Crane a opté pour le système modulaire de goulottes de guidage confortable guidefast pour un pont-roulant.
ApplicationLes grues de chantier naval se distinguent généralement par leurs charges élevées et les longues courses des chariots, qui peuvent atteindre jusqu'à 200 m de long. Avec des poids de câbles élevés, les chaînes porte-câbles doivent toujours fonctionner de manière fiable et ménager les câbles guidés. Parallèlement, des solutions compactes et peu encombrantes sont également requises, notamment dans les halls de chantier naval.
Pour répondre à ces exigences, nous proposons à nos clients une gamme complète de chaînes porte-câbles, de câbles et de goulottes de guidage Heavy Duty pour les longues distances de déplacement et les poids élevés.

Pour cette grue de chantier naval de 900 tonnes, l'exploitant avait auparavant recours à un système de tendeur de câble pour guider les câbles vers les chariots. Comme la tension sur les lignes entraînait avec le temps des besoins d'entretien élevés, il a été décidé de les remplacer par un système de chaîne énergétique. Depuis lors, deux chaînes porte-câbles à rouleaux Heavy Duty de la série 5050RHD sont en service.

Dans le chantier naval Navantia, les anciennes grues Goliath devaient être réparées après 40 ans de service. L'ancien système d'appel d'offres à câble linéaire a été remplacé en très peu de temps par un système moderne à chaîne énergétique.
Compte rendu d'application
Pour une grue Goliath monopoutre, deux chariots ont été équipés de nos chaînes électriques à rouleaux et de câbles chainflex. L'une des chaînes porte-câbles déplace un poids de 61 kg/m de câble.
Compte rendu d'application
Spécialement conçues pour les projets de grande envergure, les deux chaînes d'énergie à rouleaux Heavy Duty alimentent deux chariots en énergie de manière fiable, et ce sur une course de 122 mètres.
Application
16 chariots roulants se déplacent sur cette gigantesque grue Goliath d'une capacité de charge de 15.000 tonnes. Nos chaînes d'énergie à rouleaux assurent le guidage sûr des câbles.
Application
Trois grues Shipyard sont actuellement en service au port sud de la zone de Pudong à Shanghai. L'alimentation en énergie et en données de ces gigantesques éléments de levage est assurée par nos systèmes de chaînes d'énergie en plastique.
ApplicationLes grues de vrac posent à bien des égards des exigences extrêmes aux solutions de câblage : Alors que les trajets pour le transport de marchandises en vrac peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres, tous les composants doivent résister aux conditions météorologiques extérieures tout au long de l'année. Mais la forte charge de saleté et de poussière lors du transport de minerais, de sable ou de gravier, par exemple, exige également des chaînes d'énergie d'une grande robustesse, résistantes à la corrosion, ne nécessitant pas d'entretien et offrant une longue durée de fonctionnement.

Lors de l'extraction et du stockage ultérieur de la bauxite, une grande quantité de poussière se forme, ce qui représente un grand défi, surtout pour les pièces mobiles des unités de transport. C'est pourquoi l'exploitant a décidé d'utiliser nos chaînes d'énergie en plastique. Depuis quelques années déjà, elles alimentent de manière fiable les unités de transport et les appareils de stockage en énergie, données et fluides.

Dans cette aciérie, une chaîne énergétique en plastique remplace une chaîne métallique fragile utilisée auparavant au niveau de la station de déchargement des métaux bruts et des déchets métalliques.
Compte rendu d'application
Dans le cadre des mesures de transformation du port de Wismar sur la mer Baltique, un chargeur de navires, qui servait auparavant exclusivement au chargement de potasse, a été transformé pour la manutention de différents produits en vrac.
Application
En Malaisie, deux chaînes d'énergie à rouleaux fonctionnent sur une course de 441,3 m pour deux énormes grues de vrac destinées au transport de charbon.
Application
Dans une mine de takonite aux États-Unis, une chaîne énergétique en plastique nécessitant peu d'entretien a été installée sur un système de transport de la roche avec une course de 550 mètres.
Application
Dans une centrale à lignite tchèque, l'empileur est alimenté de manière fiable en énergie, données et fluides sur une course de 615 m de long au moyen d'une chaîne d'énergie en plastique.
Application
Pour un client international, nous avons réalisé la plus longue course de déplacement au monde avec une chaîne d'énergie à rouleaux sur deux excavateurs à roue-pelle.
Application
Un porte-câbles robuste e-loop® est utilisé pour l'alimentation en énergie sûre et nécessitant peu d'entretien du décrocheur de cette pelleteuse à roue-pelle pour l'extraction de la craie.
ApplicationLes grues et les chaînes porte-câbles utilisées à l'extérieur doivent être protégées contre les conditions ambiantes difficiles. Une résistance élevée à la corrosion, aux vents forts et à l'abrasion des chaînes porte-câbles souvent non protégées garantit une longue durée de vie et une sécurité de planification continue dans l'exploitation quotidienne.

Dans une énorme installation de traitement de la vase à Anvers, une chaîne d'énergie en plastique garantit une longue durée de vie de l'installation en cas de poids de remplissage élevé.
Application
Le sous-traitant en technique ferroviaire "Corus Rail" a remplacé les festons existants par nos chaînes d'énergie sur les ponts roulants intérieurs et extérieurs de son aciérie.
Application
Ce chariot de grue monté sur une poutre de grue rechargée se déplace à l'extérieur. Les roulements des roues de roulement doivent donc, dans la mesure du possible, ne nécessiter aucun entretien et être résistants aux intempéries.
ApplicationEn personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24