Changer de langue :

Dans la jungle des termes techniques relatifs à la technique linéaire, il arrive que l'on perde la vue d'ensemble. C'est pourquoi nous avons regroupé ici pour vous tous les thèmes techniques importants concernant notre technique linéaire. Des propriétés de nos matériaux aux connaissances techniques issues de la pratique et de la recherche. En outre, nous vous expliquons par exemple ce qu'il en est de l'effet stick-slip ou tout simplement ce qu'est un système linéaire.
Dans nos livres blancs sur le guidage linéaire, nos experts en guidage linéaire partagent avec vous leurs expériences pratiques ainsi que les résultats de leurs longues années de recherche et de développement. Les livres blancs couvrent différents thèmes dans le domaine de la technique du guidage linéaire.
drylin est une gamme de paliers lisses linéaires sans lubrifiant qui repose sur le principe du glissement au lieu du roulement. Les surfaces de glissement utilisées sont des polymères hautes performances iglidur optimisés sur le plan tribologique. Les systèmes linéaires drylin se déplacent à sec et ne nécessitent aucun entretien. Les guidages linéaires sont disponibles sur rails ou sur arbres ronds. Outre l'absence d'entretien et de lubrification, l'accent est toujours mis sur la robustesse et l'insensibilité aux influences telles que la saleté, l'eau, les produits chimiques, la chaleur ou les charges de choc.
Un système linéaire est une construction complexe qui permet le déplacement de pièces de machine le long d'une trajectoire dans l'espace. C'est sur ces mouvements, appelés translation, que repose le fonctionnement des machines et installations les plus diverses. Les systèmes linéaires de nombreux fabricants sont équipés de guides à recirculation de billes ou de guides à galets qui permettent un fonctionnement précis avec peu de frottement.
Les systèmes de guidages linéaires proposés par igus atteignent des valeurs aussi bonnes en termes de précision et de frottement et se distinguent en outre par l'absence d'entretien, l'absence de lubrification, le fonctionnement silencieux et la facilité de montage.
L'effet stick-slip (de l'anglais stick "adhérer" et slip "glisser") ou effet de glissement par adhérence désigne le glissement par à-coups de corps solides en mouvement les uns par rapport aux autres. Ce phénomène se produit lorsque l'on déplace un corps dont le frottement statique est nettement plus important que le frottement de glissement.
Plus d'informationsDans un palier linéaire hybride, une combinaison de paliers lisses et de roulements à rouleaux coopère : Les rouleaux intégrés permettent d'obtenir de faibles forces d'entraînement, tandis que l'effet de glissement des paliers lisses protège des forces transversales. Cette combinaison permet d'absorber les forces abusives :
1. réduction des coefficients de frottement
2. réduction de la force d'entraînement nécessaire
3. fonctionnement du système sans limitation de la règle 2:1