Changer de langue :
Les enrouleurs de câbles à ressort e-spool (également appelés enrouleurs de câbles à ressort) de la société igus permettent un approvisionnement sûr en énergie, en données, en air comprimé et en liquides des machines et équipements mobiles dans un espace très réduit même dans les conditions les plus difficiles. Comparée aux enrouleur classiques, e-spool est la seule solution capable de guider les données, l’air comprimé et les liquides en plus de l’énergie. Exemple : e-spool dans des salles de spectacles, dans des entrepôts automatisés à hauts rayonnages, dans des robots à câbles, dans la technique des scènes et plateaux ou dans les aciéries.
Tous les enrouleurs de câbles à ressort e-spool se composent d’une chaîne porte-câbles guidée sur un enrouleur et toujours maintenue à la longueur et à la tension nécessaires grâce à un ressort de rappel intégré. Une twisterband assure quant à elle les mouvements rotatifs. Cette structure particulière permet de réaliser des mouvements dans toutes les directions. La twisterband rend superflu l’usage d’un système e-spool collecteur tournant. Cela permet une transmission sûre des données et une flexibilité élevée. L’enrouleur e-spool peut aussi être guidé dans toutes les directions (horizontale, verticale, diagonale) et faible encombrement, la chaîne porte-câbles étant enroulée en position initiale et n’obstruant donc pas les passages.
En raison de la sollicitation mécanique particulière dans un e-spool, nous vous recommandons de faire appel à des câbles igus chainflex. Nous vous recommandons également de suivre les règles de remplissage suivantes :
L’outil de recherche e-spool vous permet de trouver le bon enrouleur de câble à ressort pour votre application, en quelques étapes seulement.
Salle d’événements | Aciérie | Robot autonome | Entrepôt à rayonnages hauts | Robots à câbles | Salles de spectacle / théâtres /
En raison de la sollicitation mécanique particulière dans un e-spool, nous vous recommandons de faire appel à nos câbles chainflex. Nous vous recommandons également de suivre les règles de remplissage suivantes :
1. Dans la chaîne linéaire, les câbles ne doivent reposer que juxtaposé, ne jamais placer de câbles les uns sur les autres.
2. Les câbles non blindés devraient si possible être des câbles chainflex à gaine extérieure TPE.
3. Les câbles blindés devraient être des câbles de la gamme chainflex CFROBOT.
4. Les rayons de courbure maximum de la twisterband utilisée doivent être respectés.
5. Protéger les câbles des débordements et des usure les uns des autres en utilisant des séparateurs là où c’est possible. Pour utiliser au mieux l’espace intérieur, séparateur monter en alternance dans des segments se suivant.
6. Insérez les câbles triés par diamètre ou rayon de courbure - les petits câbles minces vers l’intérieur et les plus gros vers l’extérieur en augmentant.
7. câble serre-câbles aux deux extrémités. Le nud des colliers de serrage ne doit pas être monté dans le sens de la chaîne.
8. Les câbles doivent être posés en twisterband de manière à avoir un certain espace/réserve d'espace tant vers l’extérieur que vers l’intérieur par rapport à la axe de rotation.
Consignes de mise en place
Pour les applications à déplacement horizontal, veiller à avoir un support lisse sur lequel le chaîne porte-câbles puisse se déplacer.
Veuillez nous contacter si vous avez l’un des paramètres d’application suivants :
Pour les applications mentionnées, le système e-spool doit éventuellement faire l’objet d’une sécurisation spéciale. Veuillez contacter votre technico-commercial à ce sujet.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24