Changer de langue :
En tant que fabricant de composants industriels en polymères haute performance, nous utilisons les matériaux les plus divers. Ainsi, le PTFE assure un fonctionnement à sec avec un minimum de frottement et rend l'utilisation de lubrifiants superflue. Grâce au PFAS, qui lui est supérieur, certaines de nos matières plastiques sont plus robustes, plus résistantes à l'usure et aux intempéries, aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Mais le PTFE et le PFAS sont considérés comme des "produits chimiques éternels", car tous deux sont difficilement dégradables dans l'environnement et ont une longue durée de vie. Ces substances peuvent être potentiellement nocives pour l'environnement, l'homme et l'animal, c'est pourquoi l'UE étudie actuellement une réglementation ou une interdiction des PFAS.
Notre département de développement travaille toutefois depuis un certain temps déjà sur des alternatives au PTFE. Grâce à de nouvelles formulations, à des tests approfondis et à des processus de production adaptés, nous avons déjà dans notre portefeuille de nombreux matériaux et produits qui ne contiennent pas de PTFE, comme le matériau iglidur JPF, qui a été désigné produit de l'année 2025 par le magazine Kunststoff Magazin. Pour les matériaux contenant du PTFE, nous continuons à chercher des substituts appropriés. Nous vous présentons ci-dessous nos solutions et vous fournissons de plus amples informations sur ces matériaux et nos produits.


Les matériaux igus suivants ne contiennent pas de PTFE et ne sont donc pas concernés par les futures réglementations sur les PFAS.Ils ont également été testés sur les96 substances PFAS considérées comme critiques pour l'environnement et la santé selon la méthode d'essai SQP M1227 (LC-MS/MS et GC-MS) et ne contiennent aucune substance >0,1 % en masse. Les substances du groupe des polymères fluorés sont exclues et ne sont pas testées. Vous trouverez ici un aperçu complet de nos matériaux .
Notre matériau sans PTFE iglidur JPF a été élu produit de l'année 2025 dans la catégorie matériaux par le magazine Kunststoff Magazin.
Les paliers lisses en plastique iglidur permettent de réaliser des paliers sans entretien, sans PTFE, et sont testés sur les 96 substances PFAS considérées comme critiques pour l'environnement et la santé. Ils ont une longue durée de vie, ne nécessitent pas de lubrifiants supplémentaires et réduisent les frottements.

La technique linéaire drylin d'igus est exempte de PTFE et également testée sur les 96 substances PFAS critiques. Notre technique linéaire offre des mouvements sans entretien, silencieux et précis. Idéal pour les applications qui exigent une fiabilité et une longévité élevées.

Les câbles chainflex d'igus sont exempts de PTFE et offrent une grande flexibilité et durabilité. Ils sont idéaux pour les applications en mouvement et garantissent une longue durée de vie sans substances nocives. Parfaits pour les applications qui nécessitent des câbles solides et résistants.

Remarque : la présence de traces ubiquitaires de substances indésirables ne peut jamais être exclue. Étant donné qu'igus n'a aucune influence sur l'utilisation des matériaux et produits susmentionnés, nous n'assumons aucune garantie ni responsabilité, expresse ou implicite, en rapport avec l'utilisation de ces informations.

Nous disposons d'un degré d'intégration verticale très élevé. Pour ce faire, nous disposons entre autres de notre propre département de développement des matériaux, d'une unité de compoundage interne, d'un centre technique pour les essais de procédés et d'un vaste laboratoire de test pour les matériaux et les produits. Sur cette base, nous avons développé des alternatives possibles au PTFE et au PFAS, dont le prix n'est pas plus élevé et qui ne contiennent pas de composants problématiques susceptibles d'entraîner une interdiction à l'avenir. Nous avons testé ces alternatives dans notre laboratoire d'essai, dans des conditions réelles, sur les compositions modifiées des matériaux ainsi que sur leurs effets possibles sur les propriétés des matériaux.
Les résultats parlent d'eux-mêmes : les matériaux contenant du PTFE substitué présentent des performances nettement supérieures à celles des matériaux d'origine contenant du PTFE en termes de frottement et d'usure. Les taux d'usure, déjà bons, diminuent en moyenne d'environ 60% grâce au nouveau développement de la substitution du PTFE. Grâce à une conception habile des formules, les autres propriétés des matériaux restent à peu près identiques en termes de stabilité thermique, de résistance mécanique et de comportement au retrait. Ainsi, grâce à de nouvelles formules, à des tests approfondis et à des processus de production adaptés, nous sommes en mesure de vous proposer une large gamme de matériaux et de produits exempts de PTFE et de PFAS.
Où en est igus dans le domaine du PFAS et du PTFE ?
Magnus Orth : "Nous continuons à développer à toute vitesse des alternatives sans PTFE pour nos matériaux contenant du PTFE les plus performants. L'objectif principal est d'élargir notre top 5 des matériaux de paliers lisses à des variantes sans additif fluoré. L'objectif : les variantes sans PTFE doivent présenter des propriétés identiques ou meilleures que les originaux contenant du PTFE. En 2024, nous avons déjà présenté les matériaux iglidur JPF et iglidur WPF. Il s'agit de variantes sans PTFE de l'iglidur J, très polyvalent et éprouvé, ainsi que de l'iglidur W300, optimisé surtout pour des charges et des exigences d'usure un peu plus élevées. Parallèlement, nous avons également développé une recette pour un iglidur F sans PTFE. Maintenant, tout juste à l'occasion de la foire de Hanovre 2025, nous pouvons annoncer une grande avancée. Nous avons terminé les variantes sans PTFE du matériau iglidur le plus populaire - iglidur G - et nous pouvons désormais également proposer le standard haute température iglidur X en version sans PTFE. De plus, avec l'iglidur HPF, nous proposons une variante spécialement conçue pour l'utilisation dans les milieux liquides."
Quel a été le plus grand défi lors du développement ?
Magnus Orth : "Pour les matériaux iglidur très répandus en particulier, il est très difficile de garantir que les produits offrent dans la pratique les mêmes performances que les variantes contenant du PTFE. Comme ces derniers sont utilisés dans un nombre extrêmement élevé d'applications aux profils d'exigences très différents et que la conception des paliers lisses - si elle doit être vraiment précise - repose sur beaucoup d'expérience et d'empirisme et ne peut que difficilement être simulée théoriquement en raison des nombreux facteurs d'influence, le travail de test est considérable. Notre laboratoire d'usure bien équipé et notre expérience nous y aident. C'est justement dans les roulements résistants aux produits chimiques et à la température que le PTFE fait valoir ses atouts. Il n'est pas facile de trouver des substances aux propriétés similaires. Pourtant, nous y sommes parvenus."
Quelles sont les applications ou les utilisateurs qui profitent le plus des nouveaux matériaux de paliers lisses sans PTFE ?
Magnus Orth : "L'éventail est large. De nombreux fabricants sont actuellement à la recherche de produits qui fonctionnent sans PTFE ou même sans PFAS. Dans le domaine de la transformation des aliments, outre ces aspects, la résistance aux produits de nettoyage corrosifs ou aux températures élevées est également au premier plan. Dans le secteur automobile, la pression sur les prix est particulièrement forte et dans les produits de consommation tels que les appareils électriques et autres, de nombreux autres facteurs entrent souvent en ligne de compte. Avec près de 30 matériaux de paliers lisses sans PTFE et plus de 40 matériaux pour lesquels nous pouvons d'ores et déjà exclure les 100 PFAS considérés comme critiques, nous proposons une large gamme de solutions."

Que sont exactement les PFAS, pourquoi sont-ils si populaires dans l'industrie et le grand public ? Pourquoi une interdiction à l'échelle européenne menace-t-elle et que peuvent faire les entreprises dès maintenant ?
Le livre blanc met en lumière ces questions et montre comment igus, en tant que transformateur de matières plastiques, peut faire face à temps à la restriction prévue et proposer à ses clients des alternatives sans PTFE et testées aux PFAS.
Les substances alkyles perfluorées et polyfluorées (PFAS) sont des produits chimiques industriels qui, en raison de leurs propriétés techniques particulières, sont utilisés dans de nombreux processus industriels et produits de consommation. Ils peuvent être gazeux, liquides ou solides et sont essentiellement composés d'atomes de carbone et de fluor. En dehors de cela, les molécules de PFAS peuvent avoir une structure complètement différente, ce qui leur confère de nombreuses propriétés différentes. Les PFAS constituent un groupe de substances comprenant de nombreux composés différents : Plus de 4 700 selon la base de données de l'OCDE, plus de 9 000 selon l'EPA et même plus de 10 000 selon la Commission européenne. On peut donc en déduire qu'il ne s'agit ni d'une valeur unique ni d'une valeur constante - la plupart du temps, elle repose sur des estimations. Parmi les PFAS, on distingue les non-polymères et les polymères, qui sont eux-mêmes subdivisés en d'autres groupes de substances :

UE: l'utilisation du SPFO est déjà largement interdite depuis 2006 et celle du PFOA depuis juillet 2020 - vous trouverez notre confirmation ici. Cinq pays européens (Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège) ont soumis une proposition de restriction générale des PFAS, qui a été publiée le 07.02.2023 par l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques). Cette proposition est la première étape d'un long processus de réglementation et sera examinée par toutes les parties prenantes. La première phase de consultation de toutes les parties prenantes s'est déroulée du 22/03/2023 au 22/09/2023. La réglementation proposée sur les PFAS entrerait probablement en vigueur au plus tôt en 2026 dans les États membres de l'UE. A partir de l'entrée en vigueur, d'éventuelles périodes de transition allant jusqu'à 13 ans sont possibles.
États-Unis: l'EPA a adopté une réglementation finale qui ajoute cinq substances PFAS à une liste de plus de 170 substances PFAS. Elles doivent être notifiées dans le cadre du Toxics Release Inventory (TRI), une base de données centrale pour la notification publique des produits chimiques. Les polymères fluorés ne sont pas inclus dans la liste TRI.
* Les produits ont été testés pour les96 substances PFAS considérées comme critiques pour l'environnement et la santé selon la méthode d'essai SQP M1227 (LC-MS/MS et GC-MS) et ne contiennent aucune substance >0,1 % en masse. Les substances du groupe des polymères fluorés sont exclues et ne sont pas testées.