Changer de langue :

Il est petit, ne nécessite pas d'entretien et remplit une fonction importante : le palier lisse en plastique. Il est présent dans des millions de machines, de véhicules, d'appareils et d'installations depuis des années. Depuis 2003, ce composant discret est mis à l'honneur dans le cadre du manus award. Vous pouvez jeter ici un coup d'œil sur les gagnants des années précédentes.
Pour que le soc ne nécessite aucun entretien de la part des clients et pour éviter que le lubrifiant ne pénètre dans le sol, **J&**M Manufacturing utilise des paliers lisses iglidur.
L'exosquelette d'Aufratech facilite le travail de son utilisateur avec des nettoyeurs haute pression. La technique linéaire drylin et les paliers lisses iglidur sont utilisés ici.
La société Fiedler utilise la technique linéaire drylin dans un nettoyeur haute pression pour véhicules communaux. De l'eau et de la saleté ? Pas de problème.
L'accouplement à billes KS80 de Rockinger contient un insert d'usure en plastique haute performance iglidur et ne nécessite donc pas de lubrification.
En 2021 , la sociétéKässbohrer a reçu le manus d'or pour l'utilisation de paliers lisses en plastique dans les axes pendulaires et de serrage d'un véhicule chenillé.
Pour rendre l'abattage plus sûr pour les travailleurs forestiers, Forstreich GmbH a mis au point un coin de fourrure avec des points d'appui sans entretien.
Avec des rotules, des paliers lisses et des guides linéaires en plastique, Arcora réalise un système de façade de protection solaire sans entretien avec un alliage à mémoire de forme.
Finbin a reçu le manus vert 2021 pour sa poubelle intelligente. Elle comprime les déchets et informe le système de gestion de son niveau de remplissage.

Les paliers lisses igliduret les guidages linéaires drylin sont utiliséspar ToolTec Ltd. dans cet appareil de nettoyage pour les colonnes montantes et les conduites sous-marines. Des paliers nécessitant peu d'entretien malgré un environnement difficile.
Le manus d'argent a été décerné en 2019 à CEC Catamarans GmbH pour l'utilisation d'une technique de stockage en plastique dans un catamaran de sport. Condition importante : elle doit être exempte de lubrification.

Kempf utilise des éléments coulissants imprimés en 3D dans un anneau d'accélération. Cet anneau d'accélération permet aux automobilistes qui ne peuvent pas utiliser leurs jambes d'accélérer au volant.

Différents paliers lisses en plastique sont utilisés dans l'exosquelette de Pathway . Il évite les tensions dans le cou, les épaules et le dos pendant le travail.
Jusqu'à une profondeur de 500 mètres, le bras robotisé d'Ocean Innovation System est submersible et peut être utilisé sans problème dans l'eau salée grâce à des paliers en plastique.

Une équipe de l'université de Brême a développé ce module de fusée qui permet d'enregistrer le mouvement et la position des débris spatiaux afin de les collecter.

Les guidages linéaires drylin et les paliers lisses iglidur sont utilisés dans ce robot pour la mise en place d'implants cochléaires. Une précision maximale et une utilisation sans lubrification sont exigées.

Le manus d'argent 2015 a été décerné à Mai International GmbH et à sa machine pour décoller les chapes. Cette machine évite à l'applicateur de chape de se fatiguer le dos et les genoux.

Cette machine d'impression 3D basée sur le laser crée des pièces métalliques personnalisées en titane, aluminium, acier ou même or. Aerosud ITC utilise ici des paliers lisses en plastique haute température.