Changer de langue :

Les vélos-cargos sont devenus une alternative populaire à la voiture, surtout dans les villes, car ils sont bien moins chers, n'émettent pas de gaz d'échappement et permettent de contourner facilement les embouteillages. Un moteur électrique facilite en outre la conduite, même avec de lourdes charges et sur de longues distances. Pour qu'ils restent fonctionnels pendant longtemps, tous les jours et par tous les temps, les cargobikes doivent être équipés de composants robustes et nécessitant peu d'entretien. Nos paliers lisses, articulés et linéaires fonctionnant à sec, fabriqués en matières plastiques hautes performances, y contribuent largement.


Que ce soit dans les tiges de selle à ressort ou les tiges de selle Vario, les paliers lisses en matériau iglidur font valoir leurs avantages. Dans les tiges de selle à suspension, outre l'absence de lubrification et la réduction du poids par rapport aux alternatives métalliques, ce sont les propriétés d'amortissement des vibrations du matériau plastique. Le confort de conduite s'en trouve nettement amélioré. Les paliers lisses en iglidur P sont idéaux pour une utilisation dans la suspension de selle, ils permettent d'obtenir une durée de vie plus longue du produit, de sorte que les cyclistes peuvent rester assis confortablement sur leur selle à long terme.

Palier lisse iglidur P

Une suspension optimale sur la selle avec des roulements à collerette iglidur sans entretien
Pour leur tige de selle à suspension en parallélogramme G.2, les concepteurs de by.schulz étaient à la recherche d'un matériau approprié pour les quatre paliers situés aux points de pivotement. Lors de la suspension, les paliers sont fortement sollicités sur une petite partie. Ils n'étaient pas satisfaits des coussinets en laiton utilisés dans la première série, compte tenu du besoin permanent de lubrification. Après une série de tests, les douilles à collerette en iglidur W360 ont convaincu les développeurs : elles ne nécessitent aucun entretien, ont une longue durée de vie, un faible coefficient de frottement et sont insensibles à la pression des bords.

Nos paliers pour charges élevées sont également utilisés dans le domaine des deux-roues. Les paliers lisses en iglidur Q sont capables d'absorber des forces allant jusqu'à 100 MPa. Même le conducteur le plus grand et le plus lourd peut s'appuyer sans crainte sur son guidon et pédaler à fond. Chaque application est toutefois individuelle et chez igus aussi, la sécurité est une priorité absolue. C'est pourquoi nous te conseillons de toujours discuter de ton application avec l'un de nos experts. Ensemble, nous trouverons la meilleure solution.

Palier lisse iglidur Q

L'importance d'un frein entièrement fonctionnel est sans doute indiscutable. Mais le confort et la légèreté sont également des critères importants. Les trois peuvent être améliorés grâce aux roulements iglidur. Qu'il s'agisse d'un produit du catalogue ou d'une pièce spéciale personnalisée, l'iglidur P est idéal pour une utilisation dans le levier de frein : ce produit polyvalent pour l'extérieur est insensible à l'humidité, à la saleté, aux chocs et aux coups et est en outre peu coûteux. Comme pour tous les roulements iglidur, aucune lubrification n'est nécessaire ici pour protéger le roulement de la corrosion et de l'usure. Nos bagues permettent également d'éviter les grincements et les craquements gênants qui se produisent avec les paliers métalliques dans les leviers de frein, en particulier lorsqu'ils sont mouillés.

Palier lisse iglidur P

Piston émetteur fabriqué individuellement dans le Trickstuff Piccola
Avec seulement 158 grammes, le Piccola de Trickstuff est le frein à disque hydraulique le plus léger au monde. L'entreprise fixe des normes élevées pour les composants. Pour obtenir un dosage parfait, un piston transmetteur court fonctionne au cœur du mécanisme de levier. Il s'agit d'une pièce spéciale fabriquée en matériau iglidur J tourné avec précision par CNC. Ce matériau se caractérise par une bonne stabilité à la pression, une très faible usure et un poids très faible. De plus, il a un coefficient de frottement très faible dans le boîtier, ce qui est important pour un dosage sans glissement.

Les couvercles de boîtes sont souvent déplacés plusieurs fois par jour. Là aussi, les roulements doivent pouvoir absorber les chocs sans perdre leur précision. Les polymères hautes performances d'igus en sont capables. Les paliers lisses en iglidur GLW sont en outre particulièrement économiques. Contrairement à d'autres paliers de cette catégorie de prix, les soucis de rouille et de perte de qualité sont superflus. Des millions de cycles d'essai dans notre laboratoire ont prouvé que les paliers iglidur GLW sont parfaitement adaptés à de telles applications.

Palier lisse iglidur GLW

En tant que prolongement du guidon, le guidon doit veiller à ce que le vélo se déplace dans la direction souhaitée. C'est pourquoi il a besoin non seulement d'une précision durable, mais aussi de stabilité - deux critères auxquels nos rotules igubal permettent de répondre. Placées à proximité du moyeu de la roue avant, les rotules sont régulièrement exposées à l'humidité, à la poussière et à la boue. Les rotules traditionnelles doivent être nettoyées et lubrifiées régulièrement, sinon elles commencent à grincer et à se corroder et le guidage devient bancal et imprécis. Avec nos rotules à fonctionnement à sec, on n'a pas ce problème. La direction reste précise sans entretien.

Rotule pour charges élevées

Des rotules et des paliers lisses solides dans un e-cargobike pour charges lourdes
De plus en plus de logisticiens livrent les colis à la porte des habitations avec des e-cargobikes. Les roues doivent avant tout être robustes et nécessiter peu d'entretien. C'est pourquoi la société b&p engineering mise sur les roulements d'igus dans son modèle Heavy Duty. "Un bon roulement en plastique résiste à ce qu'un roulement en acier peut supporter", explique Vincent Okroy, concepteur du véhicule. Dans le guidon, les rotules EGLM igubal résistantes à l'usure contribuent à une plus grande longévité du vélo utilitaire, elles réduisent les frais d'entretien grâce à leur fonctionnement à sec et marquent en outre des points grâce à leur faible poids. Ces avantages sont également mis à profit par b&p dans l'attelage de remorque, sur lequel sont utilisées des douilles iglidur X présentant une résistance à la pression particulièrement élevée.

Les roulements igus permettent à un vélo utilitaire électrique maniable de ne nécessiter que peu d'entretien
Les développeurs de chike étaient à la recherche de paliers adaptés à un nouveau type de châssis inclinable à suspension, qui rendrait leur cargobike aussi maniable dans les virages qu'un vélo ordinaire. Avec les rotules igubal et les paliers lisses cylindriques iglidur, ils ont trouvé la solution parfaite. Les rotules sont utilisées sur les barres d'accouplement. Entièrement composées de plastique haute performance, elles résistent à la corrosion, à la saleté et à des températures allant jusqu'à -30°C. Sur le bras de suspension et dans le blocage de l'inclinaison, les paliers lisses fonctionnant à sec assurent un fonctionnement durable pratiquement sans entretien. Contrairement aux solutions métalliques, les composants fabriqués par moulage par injection sont en outre très légers et peu coûteux.

Poids et coûts de production réduits grâce aux petites bagues iglidur
Butches & Bicycles était également à la recherche de composants de roulements appropriés pour le mécanisme de direction et de basculement breveté de son cargo-tricycle. L'exigence principale : des dimensions aussi petites que possible pour s'intégrer dans la construction élancée et réduire les coûts de production. La solution a été trouvée chez igus : les bagues iglidur sont extrêmement robustes, mais elles prennent beaucoup moins de place que les solutions de roulements traditionnelles. Elles ont permis de réduire les coûts de production, car on a pu recourir à de simples cadres en tôle pour la construction environnante.

Comparé à d'autres applications, le volet d'accu ne nécessite pas de roulements de haute précision ou très résistants. Mais le contact avec l'humidité et la saleté ainsi que les chocs lors de la conduite quotidienne présentent aussi des défis. Comme ils sont insensibles à la corrosion et à la saleté, nos paliers lisses en plastique marquent également des points dans ce domaine. Nous avons une série de paliers low-cost qui répondent aux exigences de qualité pour cette application, comme les paliers à collerette en iglidur GLW. Les problèmes de rouille, de grincement ou de cliquetis sont évités pendant la longue durée de vie des paliers.

Palier lisse iglidur GLW

Que ce soit dans l'étrier de frein à disque, le V-Brake ou le frein à tirage latéral : igus dispose d'une multitude de solutions de roulements pour chaque type de frein. Nos roulements légers en matière plastique sont peu encombrants et résistants à la corrosion et à la saleté. Ils offrent ainsi non seulement une alternative techniquement supérieure aux solutions métalliques du marché, mais réduisent également les coûts à long terme grâce à leur longue durée de vie et à l'absence d'entretien grâce à leur fonctionnement à sec. Qu'il s'agisse de roulements de la série de matériaux iglidur H, en particulier H4, H2 et HLW, ou des classiques éprouvés des séries iglidur J ou iglidur G, tu trouveras le bon roulement pour ton frein en collaboration avec nos experts.

Paliers lisses de la série H d'iglidur
▸ Plus d'informations sur H4, H2 et HLW iglidur dans la boutique

Dans une roue libre, tout doit fonctionner facilement et en souplesse. Et pour les roulements qui y sont utilisés, cela signifie : d'excellentes propriétés de glissement en cas de mouvements permanents et de vitesses élevées. Ici aussi, igus propose un choix de matériaux spécialement conçus pour les vitesses élevées. Selon le type de construction, les matériaux iglidur J3, iglidur W300 et iglidur Z, par exemple, conviennent parfaitement et supportent en outre des températures élevées à long terme. Par rapport aux roulements à billes généralement utilisés, ils sont plus légers, nécessitent moins d'espace de montage et, grâce à leur fonctionnement à sec, restent exempts de saletés adhérentes. Nos roulements en plastique permettent d'éviter le problème de la perte de souplesse de la roue libre à cause des joints d'étanchéité.

Paliers lisses iglidur J3 et W300
▸ Plus d'informations sur iglidur J3 et iglidur W300 dans la boutique

Palier lisse iglidur Z

de changement de vitesse Un bon dérailleur correctement réglé déplace la chaîne de manière fluide et précise sur le pignon suivant lors des montées et descentes de vitesses. L'un des problèmes les plus fréquents est l'encrassement des nombreux points d'appui et la perte de lubrification lors du nettoyage du dérailleur. Les paliers lisses iglidur de la série G réduisent ce problème. Grâce à leur fonctionnement à sec, ils attirent moins de saletés. Le lavage du vélo et du dérailleur ne pose aucun problème, aucun lubrifiant n'est éliminé par lavage, ce qui évite le risque de corrosion et les travaux d'entretien habituels liés au regraissage. Nos roulements en plastique permettent en outre de gagner du poids par rapport aux roulements métalliques.

Palier lisse iglidur G

Pas d'entretien des roulements dans le dérailleur SRAM
Dans le galet de guidage du dérailleur SRAM, les paliers lisses en plastique iglidur G assurent un service fiable à tous les points d'articulation. Le contact avec l'eau, la boue, le sable et l'huile, le nettoyage au jet de vapeur et les contraintes dues aux sauts n'ont aucune incidence sur ces roulements, qui fonctionnent durablement avec précision et sans frottement. De plus, grâce à l'absence de lubrifiants externes, l'entretien coûteux des roulements est supprimé.

Le moteur est le cœur du vélo électrique et un facteur d'influence décisif sur la sensation de conduite. Il existe différents types de moteurs de vélos électriques et les roulements et roues dentées igus ont déjà fait leurs preuves dans diverses applications. L'absence d'entretien, les propriétés antivibratoires et une durée de vie plus longue que les solutions plastiques génériques ne sont que trois des nombreux avantages que l'on obtient avec le composant dry-tech approprié. Nous pouvons également le fabriquer sous forme de pièce spéciale personnalisée. Laisse-nous te conseiller sur le matériau le mieux adapté à ton application moteur et sur le procédé de fabrication le plus avantageux pour toi.

Roues dentées en iglidur

Nouvelles roues dentées imprimées en 3D dans le moteur d'un vélo électrique
Un client cherchait à remplacer les roues dentées très usées de l'engrenage planétaire de son vélo électrique. Comme le fabricant de vélos ne pouvait pas fournir de nouvelles roues dentées, le client a trouvé la solution auprès du service d'impression 3D d'igus. Les nouvelles roues dentées ont été redessinées à partir des anciens composants usés et imprimées par frittage laser. Le client a pu monter les roues dentées dès leur réception et a constaté une amélioration des performances de l'engrenage en peu de temps.

iglidur sont utilisés dans de nombreuses pédales haut de gamme en tant qu'alternative sans entretien et insensible aux paliers à roulement métalliques. Ils sont légers, nécessitent moins d'espace de montage et ont une durée de vie bien plus longue que leurs homologues métalliques. Les douilles en J3, un matériau résistant aux chocs et à la fatigue, sont particulièrement adaptées dans ce cas. Outre nos coussinets entièrement en plastique, nous proposons également des coussinets spéciaux avec un joint en feutre, qui protègent en outre le point d'appui de la pénétration de la saleté.

Paliers lisses iglidur J3

Performance constante avec iglidur JB dans les pédales Crankbrothers
Le fabricant de composants VTT haut de gamme Crankbrothers avait besoin d'une solution pour ses roulements de pédales. L'insensibilité à la saleté, la réduction du poids et une longue durée de vie étaient au centre des préoccupations. Grâce aux paliers lisses en iglidur JB, l'entreprise a pu obtenir une durée de vie huit fois plus longue que la solution précédente et réduire le poids. Les paliers fonctionnant à sec ne retiennent pas la saleté, ils peuvent être facilement nettoyés de l'extérieur sans perte de performance.

Sur les cargobikes, la béquille se trouve sous la caisse et directement derrière la roue avant. Cela signifie que le point d'appui est particulièrement exposé à la poussière, à la saleté et à l'eau. Sur les roulements lubrifiés traditionnels, la saleté reste collée à l'endroit du roulement. Cela nuit non seulement aux propriétés de glissement du roulement, mais le raye également de l'intérieur et crée du jeu. Nos roulements sans lubrifiant permettent d'éviter que le support ne grince, n'oscille et ne claque avec le temps. Nos paliers low-cost en matériau iglidur R sont idéaux pour cette application.

Paliers lisses iglidur R

Avec nos guidages plats drylin N précontraints, les portes coulissantes des box de transport glissent de manière stable et en douceur à l'ouverture et à la fermeture, et ce durablement. Comme tous nos systèmes de guidage linéaire, ils sont conçus selon le principe du glissement au lieu du roulement, ils fonctionnent entièrement sans lubrification externe et restent ainsi exempts de saleté adhérente. Pas d'obstruction, de rouille ou de cliquetis - quelles que soient les conditions météorologiques et les chocs et vibrations fréquents.

Guidages plats drylin N

Ouverture et fermeture faciles à chaque arrêt
Il transporte jusqu'à 350 kilos de charge utile et se conduit presque aussi facilement qu'un vélo électrique à deux roues : le Cargobike de Fulpra est le véhicule optimal pour le dernier kilomètre de la logistique urbaine. Chaque composant est conçu pour supporter des charges élevées et nécessiter un minimum d'entretien. Pour les portes coulissantes de l'espace de chargement, les constructeurs ont misé sur des rails profilés drylin W qui, grâce à leur fonctionnement à sec, ne nécessitent aucun entretien et se déplacent facilement et durablement.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24