Changer de langue :

Un câble de données est un câble multiconducteur qui sert à la transmission simple de données ou d'informations. Il est important que les informations parviennent en toute sécurité de l'émetteur au récepteur. Pour garantir cela, il existe des exigences particulières en matière de blindage. Les câbles de données d'igus sont utilisés partout où une transmission de données élevée et sûre est requise dans le mouvement. Elle est généralement blindée et conduit les signaux les plus divers des applications. Les conducteurs sont très fins et possèdent une isolation de couleur pour les différencier. Dans le passé, ces câbles étaient nettement plus utilisés, car ils sont peu à peu remplacés par des câbles de bus dans les applications. Bien sûr, ils ont toujours leur place et sont très utilisés par nos clients. Ils représentent une solution bon marché pour transmettre des données simples et sont disponibles en différentes versions mécaniques et électriques. Les câbles sont disponibles dans trois matériaux de gaine différents. Ce choix permet de réaliser des économies supplémentaires.
La norme DIN 47100 prévoit un code couleur pour l'identification des conducteurs dans les câbles. Ce codage est connu par toutes les industries, il est considéré comme un standard et pourtant, tous nos câbles n'ont pas de conducteurs colorés. Pourquoi en est-il ainsi ? Les conducteurs colorés sont standard, mais uniquement pour les conducteurs très fins. Chez igus, nous parlons de conducteurs à partir de 0,75 mm² et plus petits. Pour les conducteurs plus épais, on utilise des conducteurs noirs avec une numérotation blanche, qui sont nettement moins chers à produire. Cependant, la numérotation n'est que difficilement lisible et parfois impossible à produire lorsque les conducteurs ont des sections très fines. C'est pourquoi le code couleur a été introduit pour identifier les conducteurs. Pour les grandes quantités de conducteurs, des marquages supplémentaires sont effectués par des anneaux sur les conducteurs, car la quantité de couleurs est également limitée.

Nos câbles de données existent non seulement en différentes qualités mécaniques, mais aussi en trois constructions électriques différentes. Nous proposons à nos clients trois constructions différentes, car la transmission de données nécessite souvent le respect de paramètres électrotechniques. Ces paramètres particuliers sont respectés grâce à la construction de paires torsadées et à l'intégration de paires de blindage. La structure à paires torsadées permet de minimiser la diaphonie entre les conducteurs. De plus, les paires torsadées offrent une meilleure protection que les paires parallèles afin de lutter contre les champs électriques et magnétiques parasites. Grâce au câblage, les perturbations dues aux champs magnétiques à l'intérieur du câble s'annulent en grande partie. Si l'on a besoin d'une protection supplémentaire, nous recommandons les câbles à paires de blindage. Ceux-ci assurent une protection supplémentaire contre les perturbations électromagnétiques entre les différentes paires.

Qu'est-ce qu'une structure en étoile ?
Cette structure décrit, pour une ligne à quatre fils, la disposition des fils à l'intérieur de la ligne. En règle générale, la ligne de données comporte des fils de couleur, mais nous utilisons ici la désignation 1-4 pour faciliter l'explication. Dans un câble traditionnel, les fils sont marqués dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela signifie par exemple qu'en haut à gauche se trouve le 1, en haut à droite le 2, en bas à droite le 3 et enfin en bas à gauche le 4. Dans le câblage en étoile à quatre fils, les fils se trouvent dans le câble dans l'ordre 1, 3, 2, 4. Les paires 1-2 et 3-4 sont perpendiculaires l'une à l'autre dans leurs champs magnétiques, ce qui permet d'éviter les superpositions de signaux. On évite ainsi la parole rapprochée. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur notre blog.
Vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous fallait ?
Connaissez-vous nos outils en ligne ?
Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul durée de vie et commande en ligne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24