Changer de langue :

En électrotechnique, on parle de câble d'asservissement lorsqu'il s'agit d'un câble de raccordement pour un servomoteur. Il relie en quelque sorte le variateur de fréquence (FU) et le moteur. Le fait que le variateur constitue l'alimentation en énergie du moteur permet de modifier la vitesse en adaptant la forme de la courbe de la tension. Cela se fait typiquement avec une modulation de largeur d'impulsion, ce qui a pour conséquence qu'il y a des pics riches en énergie sur la courbe de tension. En conséquence, le câble d'asservissement doit également être équipé d'une classe de tension plus élevée, à savoir 600V/1000V, et dispose d'un blindage global. Comme les servomoteurs disposent d'une sonde de température et/ou d'un frein, le câble destiné à ces fonctions comprend deux autres paires blindées.
Construction de câbles d'asservissement
Dans les câbles d'asservissement, nous trouvons deux blindages différents. D'une part, il y a le blindage global qui veille à ce que le comportement CEM vers l'extérieur soit correct. Cela signifie que les autres composants de la machine ne sont pas perturbés. D'autre part, les paires pour le frein et la sonde de température sont blindées, ce qui garantit que les perturbations des fils d'énergie ne parviennent pas dans le circuit de régulation du variateur de fréquence. Ces blindages sont réalisés différemment en fonction du niveau de stress mécanique. Plus le niveau de stress mécanique du câble est élevé, plus le blindage doit être de haute qualité. Dans la pratique, cela signifie que le blindage de nos câbles haut de gamme présente une couverture mécanique nettement plus élevée, pouvant atteindre 90%. En outre, nous utilisons pour les paires de commande dans le câble une répartition spéciale qui présente non seulement de bonnes propriétés CEM, mais qui peut aussi être mise en œuvre très rapidement grâce à sa construction particulière.
PUR = câble en chaîne et PVC = pose fixe. C'est l'opinion courante sur le marché des câbles. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Chez igus, nous avons longuement testé les différents matériaux de gaine extérieure dans notre laboratoire de câbles et nous sommes arrivés à la conclusion que le PUR est un très bon matériau à l'utilisation flexible, mais qu'il ne doit pas nécessairement toujours être utilisé dans la chaîne.
En effet, le PVC présente de bien meilleures propriétés d'abrasion tout en étant un matériau moins cher. Le PUR est toutefois indispensable lorsque la chaîne est en contact avec de l'huile.


Câbles d'asservissement dans les applications les plus diverses dans la machine-outil
Un domaine d'application qui décrit la grande diversité des différentes possibilités de câbles d'asservissement de la gamme chainflex est celui d'une machine-outil enchaînée. Les différents axes de la machine sont très étroits, c'est pourquoi notre série de câbles CF270.UL.D est généralement utilisée. Dans l'axe principal, le rayon utilisé est souvent plus grand, ce qui permet de réaliser des économies si l'on utilise la série CF897. Cette série a des longueurs de pas plus longues dans le câblage et est en conséquence optimisée pour des rayons de courbure plus importants. Sur le portique au-dessus des machines enchaînées, les chaînes électriques sont utilisées pour de longues courses et ce type d'application nécessite une gaine intérieure dont la CF27.UL est équipée pour la dynamique élevée et l'utilisation glissante de la chaîne. Toutes les séries ont quelques points communs qui sont d'une importance élémentaire pour une machine-outil. D'une part, chaque câble dispose d'une homologation UL, d'autre part d'une gaine extérieure résistante à l'huile et, troisième avantage, d'une garantie de trois ans avec une déclaration de durée de vie claire allant jusqu'à 10 millions de doubles courses. Nous devrions nous engager ensemble sur cette voie et développer la solution la plus avantageuse à l'aide d'un large choix. N'hésitez pas à contacter nos spécialistes dès maintenant.
Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul durée de vie et commande en ligne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24