Changer de langue :

Solution bus haute technicité pour les débits élevés
L’automatisation croissante s’est accompagnée au cours des dernières années d’une augmentation constante des besoins en transmission de données. Les distances sur lesquelles des données sont transportées d’un capteur vers une unité d’évaluation sont couvertes par de simples liaisons 1:1. Elles étaient autrefois réalisées avec des câbles de données. Elles sont maintenant remplacées par des systèmes de bus pièce pièce. Ils permettent une communication plus rapide et plus complexe au sein des équipements. La communication par systèmes de bus a besoin de câbles bus capables de bien transmettre les signaux numériques et leurs flancs raides. Les câbles bus sont en quelque sorte des câbles de données particuliers qui sont conçus pour répondre aux exigences précises du système de bus. Il peut s’agir dans le plus simple des cas de la couleur et de fil/section ou encore de propriétés capacitives ou inductives déterminées qui rendent possibles la caractéristique de l'impédance requise. Ces câbles constituent aujourd’hui la base sur laquelle s’appuient des types de bus connus tels que Profibus, Profinet und CAN Bus mais aussi USB et CC Link. Nous vous montrons ici les particularités qui permettent une transmission des données fiable sur la durée.
Il existe de très nombreux systèmes de bus basés sur Ethernet. Profinet, CC-Link IE, EtherCat ou encore Sercos en sont des marques connues. Tous sont basés sur une structure qui est utilisée depuis des années en informatique, tant sur les ordinateurs de grande capacité que sur les PC. Ethernet s’exprime en catégories qui couvrent les fréquences et le débit possible entre 100 Mbit/s et 10 Gbit/s. Souvent, on emploie directement les termes CAT5, CAT5e ou CAT6A et CAT7. Ces câbles renferment deux ou quatre paires qui sont dotées d’un blindage par paire ou d’un blindage général en fonction des besoins. Nous avons réalisé à cet effet une matrice qui offre une vue d’ensemble et tient compte des paramètres mécaniques en plus des paramètres électriques venant d’être décrits.



Profinet est l’un des systèmes de bus les plus populaires dans le monde industriel. De par sa capacité de traitement en temps réel et sa structure modulaire, Profinet convient à la perfection à une vaste gamme d’applications. Pour y répondre, igus propose des câbles Profinet en 9 qualités mécaniques, des câbles PVC aux applications plus inhabituelles comme les mouvements en torsion ou les applications très résistantes à la traction en passant par les câbles PUR. Profinet s’intègre au standard Ethernet industriel de la même manière que d’autres systèmes bus comme Sercos, EtherCat ou CC-Link IE. igus est membre de l’organisation des utilisateurs de Profinet et respecte toutes les normes exigées par le marché.

L’Ethernet à paire simple (SPE), dernier membre de la famille des systèmes de bus. Cette nouvelle technologie bus a été mise au point en 2019 et conquiert peu à peu le marché. Elle offre de nouvelles possibilités pour le marché IIoT en pleine croissance. Sa spécificité réside dans le fait que la câble a une structure à paire unique mais peut toutefois transmettre un signal CAT5e. En coopération avec l’association SPE, nous contribuons au perfectionnement constant et à la normalisation de cette technologie. Cette avancée technologique ouvre de nouveaux horizons pour les applications dans des espaces réduits.

Profibus est l’un des bus industriels les plus importants à l’heure actuelle. Il a été mis au point dans les années 1990 et est rapidement devenu la référence en matière de fiabilité et de grandes quantités de données. L’organisation des utilisateurs de Profinet (PNO) s’occupe du perfectionnement technique et de la coordination des différentes entreprises membres, dont igus. La câble avec ses veines moussées en rouge et vert est très distinctive. igus propose les câble Profinet chainflex en PVC, en PUR et en TPE pour toutes les applications dans les chaînes porte-câbles en mouvement.

Le bus CAN est un bus extrêmement robuste qui se distingue par un protocole réseau d’une grande stabilité. Il a son origine dans l’industrie automobile et on le trouve souvent dans des équipements industriels à l’heure actuelle. La particularité de ces câbles bus réside dans le fait qu’ils sont disponibles en différentes sections en fonction des besoins et peuvent être utilisés avec une ou deux paires en fonction de l’application. La gamme chainflex englobe ici aussi des câbles pour les chaînes linéaires et pour les torsions, comme pour les autres systèmes bus.

Les câbles bus sont utilisés dans des applications variées et le secteur industriel aime aussi faire appel à des systèmes bus du secteur informatique ou grand public. C’est le cas pour USB 2.0 ou USB 3.0 par exemple, qui est très reconnaissable à sa connecteur et que l’on trouve souvent dans les caméras industrielles. Même chose pour DVI, qui est une interface d’écran typique. chainflex a aussi des solutions pour ces câbles bus. Certaines applications exigent des systèmes de bus très particuliers comme Interbus ou Device Net, qui sont dans la gamme de câbles bus CFBUS. À ce stade, cependant, il convient de mentionner l’ASI Câble bus accrocheur, qui attire le regard dans n’importe quel système en raison de sa couleur jaune et de sa forme rectangulaire.
La fonction d’une Câble bus est semblable à celle d’une Câble de données avec la transmission de signaux de faible énergie. L’important n’est donc pas le grand débit de courant mais la bonne transmission des signaux sur la durée. La différence d’avec le Câble de données réside dans la structure électrique qui est faite pour aller à la perfection avec le système bus. Cela concerne les valeurs électriques de la même manière que la structure mécanique : le section de conducteur et la couleur des fils. Une Câble bus est, pour ainsi dire, une Câble de données particulière
Sélectionner Câble bus et recevoir un échantillon gratuit pour un test
Câble bus en mouvement : à quoi faut-il faire attention ?
Lors de la conception d’une Câble bus pour le mouvement, on se concentre bien entendu sur la bonne transmission des données. La transmission des données est fonction de la disposition d’éléments comme le blindage et le fil. Ils déterminent la qualité de la transmission des données, les valeurs capacitives des câble dépendant d’eux. Le mouvement modifie la position, et avec elle la qualité de la transmission des données. La structure particulière de nos câbles permet de garantir de bonnes caractéristiques de transmission sur la durée. Un transfert de données de haute qualité et constant est-il important pour vous ou avez-vous déjà eu des difficultés dans ce domaine ? Nous en parlons volontiers avec vous. Envoyez-nous tout simplement un e-mail.

Les câbles bus sur les courses longues et leurs alternatives
En présence de courses longues, nos produits doivent résister à une forte charge sur la durée. Dès que l’on parle de courses longues, la question de la longueur maximale de transmission se pose souvent, par exemple pour une Câble bus.
Notre article de blog se penche sur ce sujet et montre les possibilités existantes.

Vous n’avez pas trouvé ce qu’il vous fallait ?
Connaissez-vous nos outils en ligne ?
Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul durée de vie et commande en ligne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24