PROFIBUS (Process Field Bus) est un système de bus de terrain très répandu en automatisation qui a été créé en Allemagne en 1987 par une association de 21 entreprises et instituts. Une distinction est faite entre PROFIBUS DP (périphérie décentralisée) et PROFIBUS PA (automatisation de process). La variante d'origine PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) ne fait plus partie de la norme internationale pour les bus de terrain, ayant été remplacée en 1993 par PROFIBUS DP.
Dans le secteur de la production, PROFIBUS DP est utilisé pour la communication rapide entre commandes et capteurs ou actionneurs, avec des débits allant jusqu'à 12 Mbit/s. PROFIBUS est le système de bus de terrain le plus utilisé dans la production et le process avec 43,8 millions d'appareils à l'échelle mondiale. Le secteur de la production exigeant des vitesses de transmission toujours plus élevées, le système a été perfectionné pour donner naissance à PROFINET, un système bus basé sur l'Ethernet industriel. PROFINET peut donc être considéré comme le successeur de PROFIBUS et prendra de plus en plus sa relève au cours des prochaines années. Passer à PROFINET !
Domaines d'application de Profibus
PROFIBUS est surtout utilisé dans le secteur de la production et des process. Les câbles PROFIBUS y ont toutefois des emplois très variés. Ces câbles étant souvent posés de manière fixe dans les machines et équipements, il est possible d'en choisir une variante avec un conducteur massif et un conducteur souple composé de 7 cordons.
Pour les applications dans les chaînes porte-câbles, il est toutefois nécessaire de faire appel à des câbles PROFIBUS avec des cordons de fils fins. Il est également nécessaire de faire appel à une structure de câble adaptée aux applications dans les chaînes porte-câbles afin que la transmission des données reste assurée même après des années. C'est la raison pour laquelle les câbles chainflex se sont imposés notamment pour les installations et machines telles que robots, machines d'emballage, machines de production et machines-outils.
Câbles igus pour applications PROFIBUS igus offre un grand choix de câbles PROFIBUS. La gamme comprend 11 types de câbles PROFIBUS de 8 familles de câbles pour différents domaines d'utilisation. Tous les câbles chainflex ont été mis au point pour des mouvements constants dans les chaînes porte-câbles. En fonction de ses besoins, le client peut choisir des câbles avec une gaine extérieure en PVC, en PUR ou en TPE. Les différentes séries de câbles bus offrent différents niveaux de performance et il est donc possible pour chaque domaine d'application de choisir le câble permettant d'avoir la durée de vie la plus longue.
Tous les câbles chainflex sont soumis aux mêmes critères de qualité. Peu importe qu'il s'agisse d'un câble économique de la famille CF888 ou d'un câble pour les exigences les plus élevées et des rayons de courbure extrêmement petits, comme c'est le cas pour la famille CFBUS.LB. C'est la raison pour laquelle la société igus accorde pour ses câbles chainflex une garantie de fonctionnement de 36 mois avec des durées de vie allant jusqu'à 10 millions de cycles.
Longueurs de transmission
On accorde souvent trop peu d'importance à la question de la longueur de transmission maximale des câbles bus. Il faut généralement être prudent à ce sujet, la longueur maximale de transmission dépendant grandement du type de câble. Un câble pour la pose fixe à toujours un affaiblissement inférieur à celui d'un câble souple qui a été conçu pour des mouvements constants. La longueur de transmission est donc inférieure à celle d'un câble pour la pose fixe.
En fonction de la famille, les câbles chainflex PROFIBUS sont certes conçus mécaniquement pour des courses allant jusqu'à 400m voire même plus mais le débit du système bus diminue à mesure que la longueur du câble augmente. Nos expériences ont montré qu'une longueur de 70m maximum entre deux répéteurs est possible avec les câbles PROFIBUS. Cette longueur peut toutefois varier en fonction des conditions ambiantes et des spécifications de l'application.
Au mètre ou confectionnés Les câbles chainflex PROFIBUS peuvent être commandés au mètre sur touret ou en couronne, à partir d'une longueur de 1m sans frais de coupe et sans supplément pour petite quantité. igus propose aussi ces câbles sous forme de readycable entièrement confectionnés. Chaque câble chainflex PROFIBUS peut donc aussi être commandé sous forme préconfectionnée dans la longueur souhaitée, à partir d'une unité. Différents types de câbles et de connecteurs peuvent être sélectionnés dans la boutique en ligne readycable. Une fonction filtre permet de procéder au bon choix.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24