Changer de langue :





1. Logement (tolérance H7)
2. Avant (billes visibles)
3. Arrière (cage visible)
4. Emmanchez roulement à billes avec l’avant en premier
5. Monter arbre (tolérance h6) avec chanfrein
6. Une fixation axiale doit être prévue
Lorsqu'un roulement à billes métallique est un roulement fixeou libre, la bague extérieure et/ou la bague intérieure sont fixées à l'arbre ou au logement. La manière la plus simple de fixer ce type de roulement est de l'emmancher. Pour cela, il faut toutefois respecter certaines tolérances dans les dimensions de l'arbre et du logement. En général, on peut partir du principe que la bague tournante est ajustée de manière fixe, ce que l'on appelle un ajustement surdimensionné, et que la bague fixe est ajustée de manière lâche, c'est-à-dire avec un jeu ou un ajustement transitoire. En cas de choc sur le roulement, la bague tournante et la bague fixe sont toutes deux montées en ajustement serré. Il est essentiel que le roulement soit facile à monter et à démonter et que la bague ne puisse pas tourner avec le reste. En outre, la bague intérieure peut être pressée avec une douille de serrage ou serrée entre un écrou ou une vis de serrage.
Dans le cas du procédé thermique, également appelé frettage, le roulement à billes métallique est généralement chauffé par induction à une température pouvant atteindre 125 °C. La bague se dilate alors. L'ensemble du roulement se dilate ainsi et peut être glissé sans problème sur l'arbre froid. Après avoir refroidi, le roulement à billes se contracte et se fixe très solidement sur l'arbre.
Mais à quoi ressemble la fixation/le montage et la mesure des <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/" uuid="f7d3253d-1c1a-4664-b5c7-d883690f2973" target="_self">roulements à billes en plastique xiros? Nous sommes l'un des rares fabricants au monde à fabriquer les bagues de roulements à billes par moulage par injection. Cela présente les avantages suivants pour les utilisateurs :
En raison de ce processus de fabrication, des règles différentes s'appliquent tant pour la mesure que pour la fixation par rapport aux roulements à billes métalliques ou céramiques. La bague extérieure des roulements à billes en plastique est conique. Cela facilite le montage dans un logement prévu à cet effet (le côté le plus étroit en premier). Le jeu du roulement est réduit après l'emmanchement dans un logement H7. C'est pourquoi les roulements à billes doivent être mesurés sur toute leur largeur ; en partant de 90° par rapport au point d'injection.

Changement roulement à billes nécessaire : roulement à billes métallique défectueux sur une boîte de vitesses automatique
Changer les roulements à billes ? Cela devrait être fait lorsque...
Pour nos <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/" uuid="f7d3253d-1c1a-4664-b5c7-d883690f2973" target="_self">roulements à billes en plastique, cela ne signifie toutefois pas toujours qu'un nouveau roulement doit être mis en place.
En présence d'un blocage dû à un encrassement important, un rinçage ou un soufflage est éventuellement possible et le roulement à billes peut être réutilisé. Ceci est valable si les bagues de roulement et les billes ne sont pas endommagées.
Chaque client définit lui-même la limite d'usure en fonction de son champ d'application. Pour les applications nécessitant une grande précision ou une exactitude de positionnement, les intervalles de maintenance devraient être plus courts. Pour les utilisateurs qui utilisent par exemple <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/arten/tragrolle-xiros" uuid="f3874391-0ad8-4e15-86fb-c25cb3e4869a" target="_self">des rouleaux porteurs xiros, l'acceptation peut être plus élevée, car seules des tâches de renvoi simples doivent être effectuées.
Nos roulements à billes en polymère présentent d'emblée un jeu radial d'environ 0,05 à 0,15 mm. Cette caractéristique est due à leur fonctionnement aisé et à leur faible couple de décollement. Grâce à leur construction ouverte, ils sont en outre très faciles à nettoyer.

WALK-IN sur les roulements à billes xiros polymère

SNAP-IN bei xiros Kunststoff-Kugellagern
Les roulements à billes sont composés d'une bague intérieure et d'une bague extérieure, d'une cage et d'éléments roulants. La cage sert à séparer les éléments roulants, sous forme de billes, les uns des autres. Si les billes n'étaient pas séparées, elles tourneraient les unes contre les autres et s'échaufferaient. Cela aurait des effets destructeurs en cas de vitesses de rotation élevées et de frottements des billes. Mais comment les billes arrivent-elles dans le roulement à billes?
Première possibilité :
En observant un <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/arten/radialrillenkugellager" uuid="525df3b7-98a1-4cd9-a415-e05de7339be0" target="_self">roulement à billes à gorge profonde selon la norme DIN 625, il est facile de répondre à cette question, car ceux-ci présentent des creux remarquables sur les bagues intérieure et extérieure. Lorsque les bagues intérieure et extérieure se déplacent l'une par rapport à l'autre jusqu'au creux correspondant, les billes peuvent être facilement introduites dans les rainures de roulement et fixées à l'aide de la cage. Dans ce cas, la cage a pour fonction d'empêcher les billes de tomber.
Deuxième possibilité :
Il est également inhabituel, mais pratiqué dans l'industrie, de chauffer la bague extérieure et de refroidir la bague intérieure pour les petits roulements en métal, voire les modèles miniatures. Les billes et les cages peuvent ainsi être insérées sans problème dans l'espace créé entre les bagues intérieure et extérieure. Si les matériaux des bagues se contractent ou se dilatent à nouveau, le roulement à billes a atteint ses dimensions standard et toutes les billes sont à leur place. Pour igus, seule la première possibilité entre en ligne de compte, mais aussi d'autres, illustrées ci-dessous.
De nombreux roulements métalliques sont disponibles en version étanche. Les joints d'étanchéité des roulements à billes sont généralement obligatoires pour la version métallique, car dans le cas contraire, des impuretés peuvent se lier au lubrifiant et bloquer ainsi le fonctionnement du roulement. Le roulement à billes doit-il être ouvert ou fermé? Cela dépend du type de roulement à billes.
Les roulements métalliques doivent être protégés :
Les roulements à billes métalliques existent également sous forme ouverte. Ceux-ci ne sont toutefois que très rarement utilisés en raison des problèmes mentionnés ci-dessus. C'est pourquoi un environnement poussiéreux suffit à influencer négativement les propriétés de fonctionnement sur une longue période.
L'étanchéité des roulements à billes métalliques s'effectue selon le principe de la bague à lèvres avec ressort. Ces désignations de joints sont possibles :
Les désignations des joints sont valables dans le monde entier et, selon le fabricant, sont généralement indiquées sous forme de suffixe après la taille DIN correspondante.

xiros Roulements à billes en plastique avec rondelle de couverture
Dans notre boutique en ligne, les clients ont le choix entre différentes variantes de cache. Toutes ne sont pas disponibles pour chaque taille de roulement, mais une rondelle de couverture unilatérale est toujours disponible. Roulements à billes en plastique xiros avec rondelle de couverture
1. forme ouverte
2. rondelle de recouvrement unilatérale
3. joint labyrinthe des deux côtés
Ces deux <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/arten/" uuid="2ce90673-a6ef-4dff-8ea5-7484527836a1" target="_self">types de roulements à billes n'existent généralement que sous forme ouverte. La raison en est que ces roulements ne doivent pas être lubrifiés. La construction ouverte présente un grand avantage pour ces matériaux. Toute salissure qui entre peut être facilement éliminée par rinçage ou par soufflage d'air comprimé. C'est pourquoi igus renonce à l'utilisation de suffixes par rapport à son équivalent métallique.
Sans roulements à billes, le monde ne tournerait plus vraiment rond, n'est-ce pas ?
Car on voit simplement le monde tel qu'il est. Tout croît et évolue, est en mouvement et est considéré comme allant de soi. Pourtant, l'homme ne se préoccupe guère d'une telle merveille de la technique : le roulement à billes. On le rencontre tous les jours dans la vie, que ce soit en allant au travail à vélo, en train, en bus ou en voiture. En effet, les roulements à billes sont présents dans tous les moyens de transport, mais aussi dans les appareils de cuisine, les appareils d'entraînement dans les salles de sport ou le soir au bowling - nous trouvons des roulements partout. Mais qu'est-ce qu'ils sont au juste ? Depuis le développement de la machine à vapeur et le début de l'industrialisation, les roulements à billes font partie intégrante de notre quotidien.
Les roulements à billes sont des composants de palier qui réduisent la résistance au frottement due à des corps roulants entre une bague intérieure et une bague extérieure. Ils sont utilisés pour fixer des axes et des arbres et peuvent, selon leur conception, absorber des forces radiales et/ou axiales. De par leur conception, ils permettent en même temps la rotation de l'arbre ou d'autres composants montés sur un axe, comme dans le cas d'une roue par exemple.
Qu'est-ce qu'un roulement à billes ? Voici une explication rapide en vidéo.
Coupe transversale d'un roulement à billes xiros en plastique
Bague intérieure et bague extérieure :
L'adéquation d'un <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/" uuid="f7d3253d-1c1a-4664-b5c7-d883690f2973" target="_self">roulement à billes en plastique xiros est déterminée par les matériaux des deux bagues de roulement. Nos roulements à billes à faible frottement sont fabriqués à partir de matières plastiques hautes performances présentant <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/material/xirodur-kugellager-werkstoffe" uuid="b40dde4c-7f2d-407d-9615-55444f5b62ec" target="_self">différentes propriétés matérielles, ce qui permet de répondre à de nombreux domaines d'application et de maximiser la durée de vie.
Cage du roulement à billes :
Les cages de nos roulements à billes en plastique sont parfaitement adaptées aux matériaux des bagues extérieure et intérieure en termes de résistance aux produits chimiqueset à la température.
Roulements à billes - billes :
Outre les billes en acier inoxydable, nous utilisons également des billes en verre, en plastique ou en céramique. Il convient de choisir des billes en verre si l'absence de métal et la résistance aux produits chimiques sont importantes. Les billes en plastique permettent d'obtenir des roulements à billes particulièrement légers. La variante en acier inoxydable est particulièrement économique et résistante à la température.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24