Changer de langue :

A Perfect Match - igus readycable : confection industrielle de câbles chainflex avec des connecteurs industriels HARTING. Qu'il s'agisse de câbles de commande confectionnés ou de confections individuelles sur mesure à partir de 1 pièce - la qualité de câble chainflex largement testée en combinaison avec les types de connecteurs HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B et 24B en tant que solution readycable prête à être raccordée pour les applications industrielles permet d'économiser la confection coûteuse de connecteurs et garantit des composants sûrs.

Quelle est la particularité de ce produit ?
De bonnes raisons pour igus de faire confiance au partenariat avec HARTING pour la confection de câbles : Outre la capacité d'intégration dans sa propre fabrication, les critères suivants ont été décisifs pour igus lors de la sélection de HARTING comme fournisseur de connecteurs modulaires :
Qu'est-ce qui caractérise ce partenariat particulier ?
La production readycable d'igus peut ainsi faire valoir tous ses atouts avec HARTING en tant que fournisseur et partenaire de conception de connecteurs industriels modulaires Han®. La qualité, le temps de passage, la productivité et donc le prix sont clairement les atouts de la confection de câbles industriels chez igus. Si l'on combine ce traitement mécanique des contacts dans les inserts de HARTING avec un traitement mécanique des câbles en amont, des zones de confection spécialisées et des entrepôts Kanban, on obtient la flexibilité incomparable d'igus readycable :
"4 years chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year".
Les câbles chainflex utilisés pour readycable sont testés de manière intensive dans notre propre laboratoire de test de 3 800 m², le plus grand du secteur. Les câbles readycable prêts à raccorder garantissent une longue durée de vie grâce à des tests et des contrôles de qualité approfondis dans notre propre laboratoire et à plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication et la confection de câbles.
igus est désormais la première entreprise allemande à faire valider cette promesse pour les câbles chainflex. Au cours d'un processus de certification complexe, l'institut américain "Underwriters Laboratories" a confirmé l'exactitude de la déclaration "igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year". L'entreprise de Cologne est ainsi la première en Europe à faire confirmer la véracité d'une déclaration publicitaire par un institut de contrôle. À l'avenir, aucun câble chainflex ne quittera plus l'usine dans le monde sans être identifié par le label marketing UL avec son numéro unique B129699, qui renvoie à igus.

Un module de connexion prêt à raccorder au lieu de nombreux connecteurs individuels
Le Module Connect est le concept d'un nouveau type de connecteur pour le raccordement de câbles électriques, de fibres optiques et de tuyaux pneumatiques. Il se caractérise par un boîtier plat peu encombrant et s'utilise partout où plusieurs ou une multitude de câbles doivent être branchés dans un espace aussi réduit que possible.
Il s'agit d'un développement commun d'igus & HARTING qui utilise le connecteur Han-Modular hautement personnalisable de HARTING. Tous les composants sous forme de modules utilisés, de cadres articulés nécessaires et de boîtiers peuvent être combinés entre eux de manière modulaire et commandés à igus en tant que readycable pour la confection de câbles. Dès 2018, igus a donné le coup d'envoi des premiers projets modèles.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24