Changer de langue :
Nos câbles font déjà bouger beaucoup de choses ! Ils ont été spécialement conçus pour maintenir les installations, les machines et les appareils en mouvement permanent. C'est pourquoi nous effectuons des tests approfondis, élargissons constamment notre gamme et accordons une garantie allant jusqu'à 4 ans sur nos produits !

Nous essayons d'éviter les longues distances de transport en général. Grâce à notre SupplyChain locale, igus peut proposer 70 % de tous les câbles chainflex dans le monde avec des trajets de transport courts.
Nous économisons ainsi beaucoup de CO2 et vous, en tant que client, profitez de délais de livraison rapides.

igus recycle jusqu'à 100 % des déchets de cuivre des anciens câbles. Ainsi, le cuivre est séparé des autres matériaux du câble, collecté séparément et, à la fin, retransformé en torons et réutilisé pour de nouveaux câbles.
Ainsi, la ressource limitée qu'est le cuivre n'est pas simplement jetée. Au contraire, il est utilisé de manière responsable et contribue à couvrir les besoins constants en cuivre sans devoir gaspiller les ressources.
À la fin d'un enrouleur de câble, il reste généralement des longueurs résiduelles de chaque câble. La qualité est bien sûr exactement la même que celle du reste du tambour de câble, avec la même promesse de garantie de quatre ans.
Mais que faire de ces longueurs restantes ? Les jeter n'est ni durable ni judicieux !
C'est pourquoi nous proposons nos longueurs restantes disponibles de chaque câble dans notre boutique en ligne à 50 % du prix d'origine.
Il vous suffit de consulter notre boutique et de voir directement à côté de l'article que vous souhaitez acheter si des longueurs restantes sont également disponibles.

La durabilité et la longévité apportent aussi quelques avantages pratiques à nos clients.
c'est la question que nous nous posons chez igus dans de nombreux projets en ce qui concerne le gaspillage des ressources. Vous trouverez ici quelques exemples de clients :
L'un des points les plus importants pour un travail durable est la qualité de nos produits, qui ont donc une longue durée de vie ! Cela s'explique par le fait que nous testons et contrôlons en permanence tous les câbles dans notre propre laboratoire de test!
Résultat : des conduites garanties jusqu'à 4 ans ! Pour vous, cela signifie que les câbles utilisés ne doivent être remplacés que rarement.
Et nous en rajoutons une couche : non seulement nous garantissons les 4 ans, mais notre déclaration de garantie est en plus vérifiée par UL. Cela confirme que cette déclaration n'est pas seulement une promesse de marketing, mais que nous la prenons vraiment au sérieux et que vous pouvez ainsi profiter de la sécurité d'utilisation de nos câbles.
Et y a-t-il d'autres choses à dire sur la durabilité dans l'industrie du câble ?
Oui, bien sûr ! Nous vous montrons les autres moyens que nous utilisons pour préserver notre planète.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24