Changer de langue :
Le frottement, l'usure, les vibrations, l'humidité et la saleté ne sont que quelques-unes des multiples exigences dont il faut tenir compte pour choisir le bon roulement dans les véhicules utilitaires. Qu'il s'agisse d'une camionnette ou d'un semi-remorque, d'une benne ou d'une remorque, les défis peuvent varier considérablement. En prenant l'exemple d'un camion avec semi-remorque, nous montrons à quels endroits de montage quels matériaux de roulements sont les mieux adaptés et ce à quoi il faut faire attention lors du choix.

de basculement dela cabine | Système de guidage du vent | Rétroviseurs extérieurs | Amortissement de la cabine | Hydraulique de basculement | Bâches latérales roulantes | Déflecteur de vent arrière | Verrouillage des portes | Spoiler avant | Essieu avant | Charnière à clapet | Support de remorque | Système de freinage | Suspension à lames | Hayon élévateur | Charnière de
de direction | Levier de vitesses | Boîte de vitesses |Réglages du siège

Les paliers lisses intégrés dans le mécanisme de basculement doivent pouvoir supporter des charges élevées sur les bords, même à long terme. Comme l'humidité et les particules peuvent facilement pénétrer dans la région située derrière la calandre, les produits doivent également être insensibles à la corrosion et à la saleté.
Matériel de stockage approprié :
iglidur P210
Les déflecteurs de vent, petits mais importants du point de vue aérodynamique, sont en premier lieu exposés aux forces du vent ainsi qu'aux charges de saleté. En outre, les influences climatiques extérieures, comme l'humidité, sont les facteurs déterminants qui déterminent le choix de la bonne technique de stockage.

Certains des rares points d'appui qui ne sont pas caractérisés par des charges de bord élevées se trouvent sur les rétroviseurs latéraux. Ici, d'autres aspects tels qu'un montage facile ainsi qu'une absence totale d'entretien sont au premier plan. Pour que le conducteur puisse se concentrer pleinement sur la route, les roulements ne doivent en outre pas faire de bruit ni de vibrations.

En raison de l'utilisation d'huile, une grande résistance aux fluides est exigée des composants qui se trouvent à proximité des amortisseurs hydrauliques. De même, des vibrations plus fortes apparaissent dans cette zone et doivent également être absorbées par les points d'appui.
Matériel de stockage approprié :
iglidur H4
Sur les bennes basculantes, un poids important pèse sur les paliers montés sur le vérin télescopique. Comme sur de nombreux points de pivotement dans les véhicules utilitaires, des forces élevées sont exercées ici par la pression des bords. En raison de la proximité du produit en vrac transporté dans la benne, il faut tenir compte d'une forte charge de saleté et de poussière lors du choix des roulements.
Matériel de stockage approprié :
iglidur G
Comme les forces exercées lors du déplacement des bâches à enroulement latéral sur les camions sont faibles, d'autres facteurs entrent en ligne de compte dans le choix du bon palier lisse, comme de faibles coefficients de frottement ou une résistance élevée aux fluides. Autre point important : pour permettre un mouvement aussi fluide et facile que possible, les paliers doivent pouvoir se déplacer dans les chariots même avec de faibles forces d'entraînement.
Matériel de stockage approprié :
iglidur P210
Les déflecteurs d'air, petits mais importants d'un point de vue aérodynamique, sont en premier lieu exposés aux forces du vent et à la saleté. En outre, les influences climatiques extérieures, comme l'humidité, sont des facteurs déterminants pour le choix du bon roulement.

Par rapport à de nombreux autres points de montage dans les véhicules utilitaires, les paliers lisses montés dans la fermeture à espagnolette doivent fonctionner avec un jeu particulièrement faible. D'autres exigences sont déterminées par les facteurs environnementaux extérieurs : L'absence de corrosion et une grande résistance à la saleté sont requises.

L'un des rares endroits du camion où aucun palier lisse n'est utilisé pour le mouvement est le spoiler avant variable, qui peut être abaissé pendant la conduite. L'avantage aérodynamique est obtenu grâce à des tiges filetées qui doivent être résistantes aux éclaboussures et à l'eau salée ainsi qu'à la corrosion.
Produit correspondant :
dryspin broches filetées avec écrous filetés J d'iglidur
L'essieu avant est un élément décisif pour la stabilité et la sécurité du véhicule. Les paliers lisses utilisés ici doivent résister à des charges de bord élevées, être résistants à la saleté et à l'huile et, idéalement, posséder des propriétés d'amortissement des vibrations.

Les portes et les ridelles des véhicules utilitaires ne sont pas protégées contre les influences extérieures telles que les variations de température, l'humidité ou la saleté. Les charnières et surtout leurs paliers doivent en outre pouvoir supporter durablement des charges statiques élevées.
Matériel de stockage approprié :
iglidur G
Les roulements des béquilles de camion doivent résister à des charges statiques élevées. En même temps, l'humidité et la saleté ne doivent pas être un problème. Des paliers lisses robustes avec une faible absorption d'humidité sont ici le bon choix.

Les exigences posées aux roulements dans le système de freinage sont particulièrement élevées : les températures et les charges élevées, le contact permanent avec la saleté, l'eau et le lubrifiant ne doivent pas entraîner de perte de fonctionnalité.

En raison du frottement élevé qui se produit dans la zone des ressorts à lames, les nombreux points d'appui doivent également pouvoir supporter des charges élevées. Un faible jeu et un frottement statique réduit sont également souhaités ici, les roulements devant en même temps pouvoir supporter sans problème des charges élevées sur les bords.

Étant donné que les transporteurs et leurs marchandises lourdes doivent les porter sans problème, il faut utiliser ici des paliers lisses particulièrement robustes et conçus pour supporter des charges élevées sur les bords. Les salissures aux endroits exposés doivent être supportées par le palier du hayon élévateur, tout comme l'humidité et la pluie.

En raison de leur position exposée sur les véhicules utilitaires, les portes et les ridelles ne sont pas protégées contre les influences extérieures telles que le froid, l'humidité ou la saleté. Les charnières et surtout leurs paliers doivent en outre pouvoir supporter durablement des charges statiques élevées.
Matériel de stockage approprié :
iglidur G
Les systèmes de direction doivent avant tout fonctionner sans lubrification, sans jeu et sans bruit. Le choix du roulement revêt donc ici une importance particulière. À cela s'ajoutent les chocs subis lors de la conduite, qui peuvent, dans le pire des cas, se traduire par une usure plus importante des roulements.
Matériel de stockage approprié :
iglidur J
Dans le domaine du changement de vitesse, on recherche avant tout un mouvement fluide et facile ainsi qu'un réglage le plus silencieux possible du levier de vitesse. En même temps, les questions de rentabilité sont au premier plan, par exemple les roulements montés doivent fonctionner de manière fiable avec le moins d'entretien possible.
Matériel de stockage approprié :
iglidur J
Dans les boîtes de vitesses, les barres d'accouplement doivent présenter des propriétés antivibratoires et une résistance élevée en raison des vibrations. De plus, une résistance élevée aux fluides est requise, car l'huile et les graisses peuvent y apparaître de manière accrue.
Produit correspondant :
Biellettes à pivot sphérique igubal
Pour les réglages de siège, les paliers lisses sont souvent utilisés dans les tôles. Les produits faciles à monter et ne nécessitant pas de recalibrage complexe sont ici particulièrement demandés. C'est exactement ce que peuvent faire nos coussinets à clips : ils s'auto-calibrent tout simplement sous l'effet de la chaleur pendant le processus de cataphorèse.
Roulements appropriés :
Palier à clipser iglidur M250En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24