Changer de langue :
Au début, le scepticisme dominait. Aujourd'hui, l'exploitant du port est heureux que sa grue pour vrac destinée à la manutention de ferraille soit équipée d'une solution à chaîne énergétique. En effet, malgré des conditions d'utilisation très rudes, son installation fonctionne depuis plus de deux ans, par tous les temps, sans aucune réclamation. Et si un nouvel investissement est prévu, il est certain que le choix se portera à nouveau sur une grue avec une alimentation en énergie préconfectionnée, y compris un système de goulottes en acier inoxydable robuste.
"En particulier pour les festons qui pendent de manière lâche, nous avons rencontré des problèmes considérables lors du remplacement de routine des conduites, si bien que toute l'installation s'est arrêtée pendant une longue période. Et pour les installations de grues avec des lignes de contact, il y avait de temps en temps des pannes."
Uwe Woltersdorf, maître électricien de l'administration portuaire de Kehl
La collaboration entre l'exploitant du port de Kehl, le constructeur de grues Künz et le fournisseur de chaînes d'énergie igus a très bien fonctionné pendant la phase de projet et de construction. "Sur place, la situation concrète de montage a été clarifiée en concertation avec nous", rapporte Uwe Woltersdorf. "En outre, nous avons reçu une documentation détaillée sur les dessins de la part d'igus". L'alimentation en énergie préconfectionnée est arrivée sur le chantier exactement à la date convenue et a été installée sous la régie du constructeur de la grue. La réception électrotechnique a ensuite eu lieu avec la participation de l'exploitant, en coopération avec le fournisseur de chaînes d'énergie et le constructeur de ponts roulants. "La qualité de l'installation était au rendez-vous", explique le maître électricien. "Le système de chaînes d'énergie a fonctionné immédiatement".
Comme on ne veut et ne peut pas se permettre des temps d'arrêt, il est probable que le prochain pont roulant sera à nouveau équipé d'un système de chaînes énergétiques. Uli Stichler : "Leurs avantages techniques et économiques nous ont convaincus jusqu'à présent. Et comme nous supposons également une longue durée de vie sur la base des valeurs empiriques, le choix de cette solution d'alimentation en énergie s'est avéré payant pour nous dans tous les cas".
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24