Changer de langue :
La RWE Power AG utilise igus chainflex comme câble normalisé pour les systèmes de bus.
La forte sollicitation à laquelle sont soumis les câbles électriques dans les mines de lignite à ciel ouvert est immédiatement perceptible lorsqu'on regarde travailler l'un des imposants excavateurs à roue-pelle dans les zones d'extraction rhénanes. L'exploitant des mines à ciel ouvert, RWE Power AG, a décidé, après de nombreux tests, d'intégrer les câbles chainflex d'igus dans la norme d'usine. Des câbles optimisés en fonction des besoins du client et particulièrement résistants aux sollicitations mécaniques sont utilisés.
"La chaîne énergétique permet de gagner de la place et est moins sensible à l'usure. Nous intégrons également des éléments supplémentaires, comme par exemple une alimentation en eau pour le fonctionnement des dispositifs antipollution sur la roue à aubes et la voie de transport du grand engin, ce qui nous permet d'éviter le dégagement de poussière lors de l'extraction."
Jürgen Lenz, ingénieur de projet RWE
Du point de vue des spécialistes des lignes, il est intéressant de constater que la caractéristique principale des types chainflex - leur compatibilité avec les chaînes - n'est pas du tout nécessaire dans la plupart des cas. Ce sont plutôt les propriétés typiques Heavy Duty comme la résistance à l'abrasion et aux UV qui sont au premier plan. Il existe toutefois des exceptions. En juin/juillet 2013, l'une des sept excavatrices à roue-pelle, construite dans les années 1970, a fait l'objet d'une importante maintenance. Au cours de ces travaux, le corps de la bague collectrice dans l'imposante couronne de rotation de l'excavatrice a été remplacé par une grande chaîne d'énergie igus d'environ un mètre de large, qui est bien sûr également remplie avec les câbles de bus nouvellement normalisés.
Jürgen Lenz, ingénieur de projet chez RWE, explique : "La chaîne énergétique permet de gagner de la place et est moins sensible à l'usure. Nous intégrons également des éléments supplémentaires, comme par exemple une alimentation en eau pour le fonctionnement des dispositifs antipollution sur la roue à aubes et la voie de transport du grand engin, ce qui nous permet d'éviter le dégagement de poussière lors de l'extraction". La large gamme d'autres câbles pour la chaîne énergétique permet une solution globale de tous les câbles pour cette application. En commençant par les lignes de bus décrites jusqu'aux lignes de moyenne tension. La goulotte et le revêtement ont été montés par des collaborateurs d'igus, qui se sont également chargés de la confection des conduites et du remplissage. Pour créer un accès au lieu de montage, il a d'abord fallu découper un passage étroit à travers l'épaisse structure en acier au niveau de la jonction entre le châssis des chenilles et la superstructure.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24