Changer de langue :
Une pizza fraîchement cuite en 90 secondes seulement, par simple pression d'un bouton ? La BistroBox est une pizzeria en libre-service avec le premier four à pizza entièrement automatique d'Autriche. Le cœur de cette combinaison innovante d'un système de stockage réfrigéré et d'un four à pizza est constitué d'une technique de stockage sans lubrification et sans entretien, comme un axe de courroie en zigzag et d'autres techniques de stockage qui garantissent le transport de la pizza de la station de refroidissement au four et finalement au client. Tous les composants doivent répondre aux exigences élevées en matière d'hygiène dans le secteur alimentaire ... et ce, à des températures pouvant atteindre 300 °C.




Figure 3 : la plateforme avec la pizza, qui se déplace le long de l'axe de la courroie dentée, est extensible. Des roues dentées et des crémaillères imprimées en 3D aident à cette opération.

Figure 4 : dans cette station, la pizza est libérée de son emballage. La plate-forme de la station tourne plusieurs fois autour de son axe. Ceci est rendu possible par un palier de couronne d'orientation PRT.

Figure 5 : Les chapes igubal avec axes de pliage à ressort fonctionnent dans le mécanisme de fermeture de la porte du four.

Photo 6 : Le film de glissement tribotape bleu conforme aux normes FDA réduit l'usure aux points de friction à l'intérieur de l'automate.

Figure 7 : Paliers à faible frottement : roulements à billes xiros dans un automate.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24