Changer de langue :
Comme il n'est pas possible d'adapter individuellement la position d'assise des motos, la société MV Motorrad Technik GmbH a développé un mécanisme de réglage pour le repose-pied. Ici, un système de double rail drylin W est monté, ce qui permet un déroulement régulier sans entretien, même en présence de milieux agressifs tels que les sels, la saleté et l'eau, et qui peut être monté rapidement et facilement grâce à sa compacité.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24