Changer de langue :
Qu'il s'agisse de plier des pièces simples ou complexes, les machines TruBend de TRUMPF permettent de plier rapidement et en toute sécurité les pièces les plus diverses avec une précision maximale. Pour les pièces lourdes et de grande taille, une aide au pliage soutient le processus d'usinage. Pour garantir la sécurité du guidage de l'énergie de cette assistance, TRUMPF mise sur les tubes d'énergie de la série R4.1L d'igus.
"Personnellement, cela fait 25 ans que je travaille chez TRUMPF et je ne me souviens pas qu'à un moment donné nous n'ayons pas utilisé de chaînes igus."
Volkmar Schmidt, responsable des achats techniques chez TRUMPF Maschinen Austria
Décisif : un bon mélange de produits sûrs et de service rapide
La charge mécanique est plutôt négligeable dans l'application de l'aide au pliage, car le mouvement manuel de l'aide au pliage ne génère pas une dynamique élevée. "Toutefois, la répartition interne de la chaîne est d'autant plus importante pour nous, afin de pouvoir poser tous les câbles en toute sécurité dans des compartiments séparés", souligne Volkmar Schmidt. "C'est là qu'intervient le conseil compétent sur place, ce qui fonctionne vraiment très bien avec igus. Pour les petites tâches, il nous arrive de réaliser nous-mêmes la conception de la chaîne en ligne. Mais pour les choses plus complexes ou les prototypes, le contact personnel est important pour nous, afin que nous puissions être sûrs d'être sur la bonne voie".
Chez TRUMPF, il n'y a pratiquement pas de chaînes d'énergie d'igus en stock - en règle générale, l'entreprise passe commande un ou deux jours avant la fabrication, après quoi les chaînes sont livrées directement de la centrale de Cologne dans la longueur appropriée. Pouvoir compter ici sur un très bon service est très important pour TRUMPF. "Personnellement, cela fait 25 ans que je travaille chez TRUMPF et je ne me souviens pas que nous n'ayons jamais utilisé de chaînes igus", explique Volkmar Schmidt. Une bonne base donc pour que la collaboration se poursuive ainsi au cours des 25 prochaines années.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24