Changer de langue :
Des chaînes porte-câbles et la technique de stockage d'igus sont utilisées dans la table à rouleaux de la société Haas Maschinenbau GmbH.
Haas Maschinenbau GmbH est une entreprise familiale qui fabrique aussi bien des composants individuels que des machines entières, individuellement, selon les souhaits du client. Pour un projet actuel d'un client, le constructeur de machines a conçu une table à rouleaux de 10 mètres de long, réglable en largeur de manière asynchrone et dans laquelle ont été intégrées quatre plateformes à vide hydrauliques pouvant être levées et abaissées. Les deux moitiés du convoyeur à rouleaux sont entraînées séparément et permettent de prendre en charge et d'évacuer des toits de camping-cars qui ont été fraisés au format sur un centre d'usinage CNC placé en amont. Après la prise en charge de l'élément de construction, des pliages et des courbures sont en outre réalisés sur toute la longueur de l'élément.
Pour la conduite d'énergie, le problème était toutefois que l'ensemble de l'installation produisait un fort encrassement qui se répercutait sur les différents composants. La fraiseuse produit des copeaux d'aluminium, des copeaux de bois et de la poussière fine de matériaux composites, qui sont inévitablement introduits dans le système de transport. En raison de la grande longueur de construction du convoyeur à rouleaux, il était impossible d'éviter une torsion et un vrillage pendant la modification de la largeur, un système de guidage de haute précision via des guidages à recirculation de billes aurait ici conduit à des perturbations et à un blocage.
Tous les problèmes redoutés ont pu être évités grâce à l'utilisation de chaînes porte-câbles et de roulements igus. L'application fonctionne sans problème, ce qui satisfait surtout le client final. L'ensemble de la technique de mouvement ne nécessite aucune maintenance pour le client. De plus, cela a été garanti tout en réduisant considérablement les coûts globaux. Le budget a donc pu être respecté et une installation ultérieure avec des produits igus est déjà en vue.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24