Changer de langue :
L'importance de l'intralogistique ne cesse de croître dans le monde entier. Les fournisseurs de systèmes comme Viastore Systems planifient et réalisent des systèmes de stockage automatisés - du stockage de petites pièces au stockage de navettes en passant par le stockage de palettes - y compris les transstockeurs (RBG). Ceux-ci doivent fonctionner rapidement et de manière flexible afin de pouvoir réagir aux modifications des cycles de commande et des quantités. En outre, les utilisateurs exigent des systèmes à sécurité intégrée afin d'éviter les arrêts imprévus. Viastore mise sur les câbles flexibles chainflex d'igus pour l'alimentation en énergie et en données de ses transstockeurs.
"Nous devons savoir quelle est la durée de vie attendue des câbles chainflex afin de pouvoir planifier les cycles de remplacement de manière fiable. Des arrêts imprévus du système ne doivent en aucun cas se produire. C'est pourquoi nous souhaitons pouvoir faire des déclarations à nos clients sur la durabilité de tous les composants montés dans nos transstockeurs."
Friedbert Dannenhauer, directeur adjoint de la construction chez Viastore, à propos de la pertinence du calcul en ligne de la durée de vie d'igus
Le calcul de la durée de vie permet de planifier la maintenance
igus offre une garantie de trois ans sur les câbles chainflex. L'entreprise peut offrir cette sécurité car elle teste tous les câbles dans des conditions réelles. Les résultats des tests alimentent une base de données sur laquelle est calculée la durée de vie probable des produits, que chaque utilisateur peut également calculer lui-même sur le site Internet d'igus pour gagner du temps. La base du calculateur de durée de vie est constituée par la banque de données d'igus, qui s'est développée au fil des décennies et dans laquelle sont enregistrés les résultats de milliers de tests effectués par le laboratoire d'essai ainsi que des décennies d'expérience dans le développement et la fabrication de câbles chainflex. Sur cette base, l'outil en ligne calcule la durée de vie probable de la conduite chainflex. Otto Funk, directeur de la construction chez Viastore Systems, souligne pourquoi cela est si important : "Nous devons savoir quelle est la durée de vie prévue des câbles chainflex afin de pouvoir planifier les cycles de remplacement de manière fiable. Les arrêts imprévus du système ne doivent en aucun cas se produire. C'est pourquoi nous souhaitons pouvoir faire des déclarations à nos clients sur la durabilité de tous les composants montés dans nos transstockeurs", explique Friedbert Dannenhauer, directeur adjoint de la construction chez Viastore Systems. igus a développé une multitude d'autres outils en ligne pour faciliter le choix des produits appropriés, leur configuration et leur commande par l'intégrateur système. De tels services supplémentaires permettent de gagner du temps et de réduire les coûts. C'est ce qu'apprécient également les responsables de Viastore. Friedbert Dannenhauer et Otto Funk ne sont pas seulement satisfaits des câbles chainflex de la maison igus, mais aussi du service. "Les conseils d'igus et la collaboration tout au long du projet sont vraiment très bons. L'idée de partenariat est toujours au premier plan", conclut Friedbert Dannenhauer.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24