Changer de langue :

Le câble de commande pour les rayons de courbure les plus étroits assure la sécurité de fonctionnement des trains à plancher bas
Les transports publics doivent être sûrs en toutes circonstances. Il ne doit y avoir aucune perturbation des processus d'exploitation. Les portes sont souvent au centre de l'attention. Dans cet exemple, un conducteur, utilisé dans une alimentation en énergie mobile, assure une ouverture et une fermeture sans problème. Des conducteurs et des matériaux de gaine améliorés permettent d'éviter les pannes malgré des charges permanentes élevées.
Le câble de commande est en premier lieu responsable de l'ouverture et de la fermeture surveillées des portes. Il s'agit d'une pièce importante pour la sécurité qui fait l'objet d'une grande attention lors de toutes les inspections. "Afin de maintenir nos coûts aussi bas que possible, nous nous efforçons de ne remplacer les pièces d'usure que par des composants de haute qualité à la pointe de la technologie", explique Ernst Baerhausen. "Et plus la durée de vie de la conduite, par exemple, est longue, plus les intervalles d'entretien sont réduits et, par conséquent, nos dépenses économiques également", ajoute Hans Bennerscheid.
"La principale différence avec des câbles comparables réside dans le conducteur", explique Rainer Rössel, responsable du développement et du marketing pour chainflex® et readychain® chez igus®, lors d'un entretien. "Le cuivre vieillit et devient cassant au fil du temps. Dans le cas du câble CF98, il ne s'agit plus de cuivre pur, mais d'un alliage spécial conçu pour résister à des contraintes mécaniques nettement plus élevées".
Il ne présente qu'une conductivité légèrement inférieure à celle du cuivre pur, qui a été compensée par des sections légèrement plus élevées - environ 10 % de diamètre extérieur en plus par rapport à un type comparable. Cependant, compte tenu de l'augmentation considérable des exigences ces dernières années, il est certain que de telles solutions de haute qualité seront de plus en plus souvent nécessaires pour garantir une véritable sécurité de fonctionnement dans le domaine critique des très petites sections. Elle rend possible de nouvelles applications dans les systèmes d'alimentation en énergie - par exemple dans le secteur de l'automatisation, dans l'industrie de l'emballage, dans l'industrie de l'équipement et des semi-conducteurs ainsi que dans le secteur automobile et bancaire.
Des câbles pour tous les cas
"Nous venons certes du secteur de la construction de machines et d'installations, mais nos câbles peuvent faire valoir leurs atouts dans de nombreuses pièces importantes pour la sécurité, comme les portes automatiques des bus et des trains", explique Rainer Rössel. "C'est justement dans le domaine des transports publics que nous avons pu, par exemple, réaliser dans certains cas des solutions aux problèmes posés par des charges de train très élevées, ce qui a finalement conduit à une plus grande sécurité des passagers, à une plus grande disponibilité opérationnelle et donc à une plus grande rentabilité". Entre-temps, de très nombreuses portes de train ont déjà été équipées de nos câbles afin de garantir une sécurité de fonctionnement nettement plus élevée Comme, en outre, il n'y a pas d'achat de quantité minimale ni de supplément, les coûts consécutifs sont également réduits. Plus de 750 types de câbles sont disponibles en stock dans le monde entier.
Cliquez ici pour voir les produits utilisés
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24