Changer de langue :

La société Produtek Weiskopf utilise deux presses à injecter juxtaposées dans lesquelles des pièces en plastique sont injectées à partir de trois composants. Entre les deux machines se trouve une station d'assemblage. C'est ici que le deuxième composant, une fenêtre, est emboîté dans le composant de base provenant de la première machine. Ensuite, les pièces assemblées sont transportées sur un tapis de refroidissement et de là, finalement, dans la deuxième machine à injecter où le troisième composant souple est injecté.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24