Changer de langue :

Les paliers lisses iglidur sont des douilles à emmancher qui sont pressées avec une surcote dans un logement à tolérance H7 . Leur diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage d'accueil H7. La surcote d'emmanchement peut aller jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des douilles. Les déplacements axiaux et radiaux dans le logement sont ainsi évités de manière sûre.
Pour tous les paliers, l'alésage dans le logement doit être fabriqué dans la tolérance H7 et être aussi lisse, plat et chanfreiné que possible. Le montage s'effectue à l'aide d'un poinçon plat. L'utilisation de mandrins de centrage ou de calibrage peut endommager les roulements et entraîner un jeu plus important.

Les paliers lisses igutex peuvent être montés à l'aide d'un poinçon ou d'une plaque plate ou d'un mandrin d'insertion. Le mandrin d'insertion ne doit pas avoir d'arêtes vives. Un dégagement à la jonction de l'épaulement est utile pour éviter les dommages. Il est déconseillé de procéder au montage par enfoncement, par exemple à l'aide d'un marteau, car cela pourrait endommager le palier lisse en fibres composites.
Factsheet : Toutes les informations sur le montage des paliers lisses en fibres composites igutex
La méthode la plus courante consiste à emmanchement mécaniquement de la palier lisse à l’aide d’une presse manuelle. Il est fait appel à un poinçon plat avec lequel le palier lisse est pressé dans le alésage. Un mandrin de centrage ou de calibrage ne doit pas être utilisé, car cela pourrait entraîner des fissures le long de la couture de la bande et une plus grande jeu du palier.
Si aucune presse n'est disponible ou si les circonstances ne permettent pas d'utiliser une presse, les coussinets peuvent être montés avec précaution à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Un morceau de bois entre le coussinet et le bois peut aider à protéger les coussinets contre les dommages.
Lors de la mise en uvre d’un montage (partiellement) automatisé, l’alimentation et le positionnement corrects des pièces sont les plus importants. Il peut s’avérer judicieux d’optimiser la géométrie de la pièce pour le processus. La forme des paliers lisses en polymères est très simple. Des géométries à diamètre conique, à rainures ou à protection anti-rotation sont économique possibles.

igutex palier lisse après rétrécissement
Le refroidissement des paliers lisses peut s’avérer utile pour faciliter l’emmanchement des palier lisse. À l’aide d’azote liquide, les douilles sont refroidies, rétrécissent et sont donc plus faciles à monter. Avant la rétraction, les palier doivent être soigneusement nettoyées et vérifiées pour les dommages. Une fois le matériau réchauffé, le matériau se dilate à nouveau et les palier s’appuient solidement dans le alésage.

Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur dépendent du matériau et de l'épaisseur de la paroi. Pour le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un faible jeu. Pour l'épaisseur de paroi, plus les paliers sont épais, plus le jeu de fonctionnement doit être important.
Il en résulte différentes classes de tolérance pour les paliers lisses iglidur. Avec ces tolérances, les paliers lisses iglidur peuvent être utilisés conformément aux recommandations de montage dans la plage de température admissible et avec une humidité de l'air jusqu'à 70 %. En cas d'humidité de l'air plus élevée ou si les paliers sont utilisés sous l'eau, il convient de privilégier les matériaux à faible absorption d'humidité.
Pour plus d'informations, consultez notre livre blanc gratuit

Position des niveaux de mesure (1, 2, 3 = lignes de mesure)
Les paliers iglidur palier lisse sont des paliers à emmancher dans un alésage tolérancé H7. Ce emmanchement de la palier fixe la palier dans le boîtier d’une part, ce n’est qu’alors que le diamètre intérieur de la palier lisse est formé. Le contrôle de la palier est effectué, monté dans la trou avec la plus petite dimension, à la fois avec une jauge à cadran et avec un pige calibrée :

En fait, les coussinets "migrent" hors de l'alésage d'accueil lorsque l'ajustement serré est perdu. Les paliers lisses sont souvent fixés par pressage dans un logement aux tolérances un peu plus étroites. Sous l'effet d'une tension mécanique, le palier est fermement fixé dans l'alésage. Si cette tension mécanique diminue en raison de températures élevées ou d'un dépassement durable de la charge admissible, l'ajustement serré diminue également.
Bien entendu, il peut aussi arriver que les tolérances de fabrication de l'alésage de réception soient si imprécises que l'alésage n'est pas suffisamment sous-dimensionné. Dans ce cas également, le palier ne peut pas générer une tension suffisante pour créer un ajustement serré. Il en résulte une usure extrême du palier lisse. La solution à ce problème est un blocage axial du palier lisse. Pour savoir quelles sont les possibilités de blocage axial des paliers lisses, consultez notre fiche d'information sur le thème "Blocage axial".
En règle générale, les paliers lisses sont pressés ou serrés dans l'alésage de réception. Ils sont ainsi solidement fixés dans l'alésage et ne tournent pas involontairement. Mais que faire si cela n'est pas possible en raison des tolérances de fabrication ? Ou si le palier lisse doit même tourner avec le reste ?
Même si cela ne fait pas partie du répertoire standard de nombreux paliers lisses, les paliers lisses en plastique peuvent aussi glisser sur le diamètre extérieur. C'est pourquoi on utilise des paliers lisses en plastique. Le palier est fixé sur un boulon et doit ensuite - avec le boulon - tourner dans quelque chose ou rouler sur quelque chose. Le collage semble être une bonne solution. Mais il existe probablement autant de colles que de matériaux pour les roulements. Lequel est le bon ?
Les paliers lisses iglidur sont livrés prêts à être montés. La gamme complète permet dans la plupart des cas d'utiliser une dimension standard. Si un usinage ultérieur des coussinets s'avère néanmoins nécessaire, le tableau ci-contre indique les valeurs indicatives d'usinage. Dans la mesure du possible, il convient toutefois d'éviter l'usinage ultérieur des surfaces de glissement. Une abrasion plus importante en est généralement la conséquence. L'iglidur M250, par exemple, qui convient très bien à un usinage ultérieur, constitue une exception. Pour les autres paliers lisses iglidur, une lubrification de montage permet de pallier les inconvénients d'un usinage des surfaces de glissement.
| Procédures | Tournage | Perçage | Fraisage |
|---|---|---|---|
| Matériau de coupe | SS | SS | SS |
| Avance [mm] | 0,1 ... 0,5 | 0,1 ... 0,5 | jusqu'à 0,5 |
| Angle de dégagement | 5 ... 15 | 10 ... 12 | |
| Angle de serrage | 0 ... 10 | 3 ... 5 | |
| Vitesse de coupe [m/min] | 200 ... 500 | 50 ... 100 | jusqu’à 1 000 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24