Changer de langue :

Le cas d'application décrit ici pour Westphal a été le point de départ, en 2002, du développement des chaînes porte câbles à étrier, dont nous disposons désormais de différentes variantes dans notre programme standard. Pour savoir quelle est la bonne chaîne lorsqu'il s'agit de guider des tuyaux dans des machines d'usinage CNC, consultez le cas d'application du fabricant Trima :
▶ S'informer maintenant
Construction spéciale ou solution standard ? Les clients souhaitent une machine techniquement optimale, mais sans les problèmes liés aux constructions spéciales comme l'approvisionnement coûteux en pièces de rechange et les frais de développement élevés. Ce qui ressemble d'abord à la quadrature du cercle est tout à fait soluble : Westphal Maschinenbau à Hamelin le montre avec des composants d'igus. Ici, un nouveau type d'alimentation en énergie a été créé à partir de pièces standard, dont le principe de ferroutage attribue enfin une place définie aux tuyaux d'aspiration de grand volume dans l'usinage du bois et des sandwichs, et donne de l'air pour des développements ultérieurs.
"La danse des œufs a une fin"
L'usinage du bois, des profilés en aluminium et des éléments sandwich se caractérise par des dispositifs d'aspiration de grandes dimensions pour les copeaux produits. En effet, avec les tuyaux d'aspiration habituels suspendus au plafond, il n'était tout simplement plus possible de réaliser des machines modernes de plus en plus performantes. Et c'est précisément pour cela que l'on cherchait d'urgence une solution."Cela devient déjà une danse de l'œuf avec deux tuyaux." décrit Westphal le problème. "Nous avons donc cherché une solution sur le marché." Et ce, avec "la franchise westphalienne". Aussi compétent et transparent qu'il l'est avec ses clients, son fournisseur de systèmes d'alimentation en énergie devait l'être aussi. "Nous avons été directement séduits par l'ingénieur commercial d'igus. Il est venu immédiatement et a soumis une offre qualifiée en quelques heures. Même lorsque des questions se sont posées lors de l'installation, il est venu nous soutenir. Nous disposons maintenant d'une solution qui met fin à la danse des œufs et qui nous permet de faire évoluer nos machines dans toutes les directions - vers plus d'axes, des courses plus longues et plus d'axes par portique."
Concrètement, quelle est la solution ?
La collaboration entre Westphal Maschinenbau et igus a donné naissance à une solution de ferroutage : l'alimentation en énergie du type 1600.40.250.0. Elle est entièrement en plastique et ne nécessite aucun vissage métallique. Elle est donc particulièrement respectueuse des câbles et des tuyaux. Elle
"En fait, cette solution n'est possible qu'avec notre système modulaire," dit Michael Blaß d'igus. "Avec plus de 43 000 pièces, nous pouvons également réaliser des solutions spéciales à partir du système modulaire. Ici, nous avons réorganisé les composants standard afin que le client n'ait pas à attendre pour passer une nouvelle commande."
Une option pour l'avenir
Avec la flexibilité intégrée Flexibilité et capacité d'extension des machines de Westphal, les systèmes de chaînes porte-câbles d'igus jouent un rôle porteur au sens littéral du terme. "Ce n'est qu'avec ces systèmes que nous pouvons réaliser un guidage optimal des tuyaux et des câbles pour plusieurs axes et portiques," dit Westphal. "Car les clients veulent des machines prêtes à brancher - de préférence avec une alimentation centrale pour toutes les câbles de raccordement - données, énergie, air comprimé et aspiration." Une autre tendance est l'augmentation des performances : Westphal utilise déjà des machines avec trois portiques indépendants et 12 axes. Et ce n'est pas fini, loin de là. Il est déjà prévu d'utiliser jusqu'à 16 axes et des courses allant jusqu'à 40 mètres. De telles installations complexes et de grande taille ne sont pas envisageables sans des systèmes d'alimentation en énergie performants, en raison du grand nombre de câbles d'alimentation. De nouveaux domaines s'ouvrent ainsi à la collaboration fructueuse entre Westphal Maschinenbau GmbH et igus SE & Co. KG.
Consulter les produits utilisés

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24