L'usine igus de Nicholas Grimshaw
Extrait du briefing de l'architecte
« « En octobre 1988, igus achète un terrain d’environ 40 000 m2 à Porz-Lind, un quartier de Cologne. L’objectif est d’y construire un ensemble abritant le développement, la production, les ventes, l’administration et la planification. Toutes les activités s’articulent autour de ce site, c’est ici qu’igus bâtit son siège social. Pour l’avenir, igus s’attend à une croissance et à des changements rapides dans tous les domaines – et à une flexibilité – tout en consolidant la situation générale de l’entreprise. La nouvelle « usine igus » doit en garantir les possibilités techniques et en terme d'espace et, de par sa conception, aller dans le sens des exigences et des préoccupations du personnel igus. Il doit refléter à l’intérieur comme à l’extérieur les produits et le principe central de la philosophie de l’entreprise : innovation – service – fiabilité – avec le client au centre d’un système solaire autour duquel tous les employés igus et les instances igus gravitent pour résoudre ses problèmes.
Cette première étape tirée de la discussion entre Günter Blase et Nicolas Grimshaw a servi de base aux extensions suivantes. Cette dernière a ensuite donné le modèle montré et a ensuite servi de modèle pour la réalisation d'un bâtiment d'usine.
L'usine
Agrandissement de l'usine avec un nouveau bâtiment en 2023
igus a connu une forte croissance au cours des dernières années et fait preuve d'un incroyable développement. Afin de pouvoir faire face à la croissance future et de répondre rapidement et avec fiabilité aux besoins de nos clients, nous ajoutons un nouveau bâtiment à notre usine. Celui-ci est en cours de construction en face du bâtiment principal de l’autre côté de la rue Frankfurter Strasse et va couvrir une surface de 20.000 m². À partir de l’automne 2023, il abritera des parties de la production ainsi que des bureaux.
Ce nouvel édifice s’inscrit dans la lignée du concept de l’usine existante et de son architecte d’alors, Nicholas Grimshaw, avec un aménagement intérieur flexible. L’un des deux fondateurs du cabinet d’architectes Bryden Wood, Mark Bryden, avait déjà travaillé sur la première usine avec Nicholas Grimshaw – les meilleures conditions.
Découverte virtuelle de l’usine igus de Grimshaw
Que se passe-t-il concrètement dans notre usine au siège à Cologne ? Immergez-vous dans l’univers virtuel en RV à 360° et découvrez les différents postes de notre usine, en passant du moulage par injection à la fabrication d'outils, du contrôle qualité à notre laboratoire. Des informations intéressantes sur l’usine et sur les machines sont aussi données pour tous les postes.