Changer de langue :

Les paliers lisses servent à éviter tout contact direct par exemple entre le arbre et le logement afin que ceux-ci ne s’usent pas. La plupart des palier doivent être graissées régulièrement pour bien fonctionner. Les palier lisse iglidur n’ont pas besoin d’appoint en lubrifiant. Ils sont donc sans entretien et sont aussi une alternative économique aux paliers lisses en métal. Ils sont disponibles en différentes formes et en plus de 10 000 tailles, ici dans notre palier lisse boutique en ligne. Les matériaux iglidur spécialement mis au point par igus permettent à ces paliers d’être utilisés pour de nombreuses applications dans des domaines très variés. En présence de températures élevées, de contact avec des produits alimentaires ou de produits chimiques par exemple, et de fortes charges.
La nouvelle boutique de paliers lisses propose de notre gamme catalogue complète. Cette boutique en ligne calcule en plus les prix et les délais de livraison des douilles sur mesure en quelques secondes.

Nos paliers lisses en polymères économiques et sans entretien sont une solution adéquate dans de nombreux secteurs. Dans la construction automobile, dans le secteur alimentaire tout comme pour la technique médicale. Quel que soit le secteur, notre objectif principal est le même : assurer le mouvement de vos applications avec nos paliers lisses. Sans entretien supplémentaire et sans lubrification des logements. Nous avons aussi le palier polymère qui convient à votre application.

Vous trouverez ici des informations techniques et des fiches techniques sur nos matériaux iglidur sous forme d'aperçu et à télécharger.
En savoir plus sur les matériaux iglidur
En raison du débat actuel sur l'interdiction du PTFE ou du PFAS, nous avons réuni ici toutes les informations importantes concernant nos coussinets. Vous trouverez également une liste de tous les matériaux iglidur qui ne contiennent pas de PTFE ou qui ont été testés sur les PFAS considérés comme critiques ou nocifs pour la santé.

Nous vous proposons également des fabrications spéciales selon vos spécifications en plus de notre gamme standard. Différentes méthodes de fabrication sont possibles, pour que vous sachiez toujours laquelle est la plus économique.

Vous trouverez ici des réponses à ces questions et à bien d’autres. Et tout ce qu’il faut savoir sur nos palier lisse et sur les matériaux.

Découvrez nos nouveaux produits de la gamme de paliers. Les demandes de nos clients nous placent constamment face à de nouveaux défis, qui conduisent fréquemment, aussi, à la mise au point de nouveaux produits. Notre objectif est de toujours proposer au client la solution la plus économique et de lui permettre d’améliorer sa technicité.
Les paliers lisses en polymère ont besoin d’un certain jeu du palier pour compenser différents facteurs du milieu dans lequel ils sont employés. Certains polymères absorbent beaucoup d’eau ou se dilatent à mesure que la température augmente. Si cela se produit, le jeu diminue. Si le jeu choisi est trop petit, il y a blocage. La arbre a du mal à se déplacer, ce qui risque de jouer sur sa haptique ou sur les performances de la machine. Le palier s’use plus vite. Dans le pire des cas, le palier se défait dans le logement. Il faut donc trouver le juste milieu. Autant jeu du palier que nécessaire, aussi peu que possible. Plus le jeu du palier doit être bas, et plus il est nécessaire d’examiner scrupuleusement les paramètres de l’application et d’accorder une importance encore plus grande à des critères de qualité aussi précis et stricts que possible.
Les palier lisse iglidur se composent de trois éléments principaux :
1. Polymères de base,
2. Fibres et matériaux de remplissage, et
3. Lubrifiants solides.
Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la résistance à l’usure des matériaux iglidur. Ils veillent à ce que les lubrifiants solides ne soient pas soumis à une trop forte pression. Les fibres et matériaux de remplissage renforcent les paliers afin qu’ils puissent résister à des forces ou à des charge de bord élevées et qu’ils puissent être utilisés en présence de sollicitations constantes . Les paliers en polymère iglidur graisser automatiquement les lubrifiants solides et réduisent ainsi les frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24