Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Ce lien qu´empruntent les passagers est un système de chaînes porte-câbles moderne.

Huit passerelles d´embarquement de l´aéroport de Cologne/Bonn (Allemagne) viennent d´être équipées de nouvelles chaînes porte-câbles et de câbles igus.

Les passerelles d´embarquement permettent aux passagers d´embarquer dans l´avion rapidement et en toute sécurité, à partir de l´aérogare, et d´alimenter en électricité l´avion garé au sol. Huit passerelles ainsi que les systèmes d´embarquement des passagers qui leurs sont liés ont été refaites et modernisées afin que le guidage des câbles d´alimentation de la commande des passerelles et de l´avion reste fiable à l´avenir. En plus de l´ingénierie pour la solution télescopique retenue et des composants pour le nouveau système de guidage de l´énergie, l´entreprise de Cologne a également assuré le montage sur site dans la zone réservée aux manoeuvres des avions.
Tous les ans, près de dix millions de passagers empruntent les 18 passerelles d´embarquement que comptent les aérogares de l´aéroport de Cologne/Bonn. Les passerelles veillent à ce que le passage entre la salle d´embarquement et l´avion soit aussi simple que possible pour les passagers. Une fois que le moteur de l´avion à l´arrêt est coupé, c´est aussi la passerelle qui prend en charge l´alimentation de l´électronique de bord. La passerrelle s´amarre à l´avion dès que celui-ci est à l´arrêt dans sa position finale. Elle se compose d´une partie fixe et d´une partie mobile (télescopique). La tête mobile de la passerelle est également réglable en hauteur pour pouvoir s´amarrer à la porte de l´appareil. Tous les mouvements sont assurés hydrauliquement tandis que la transmission de la commande et des signaux est assurée par des câbles électriques. Afin d´effectuer ces opérations de manière sûre et de garantir le bon fonctionnement des passerelles de l´aéroport de Cologne/Bonn pour les années à venir, le système de guidage de l´énergie des huit passerelles du nouvel aérogare 2 a été modernisé et des chaînes porte-câbles, des goulottes de guidage et des câbles ont été installés par le service montage igus.
Photo01 Each year approximately ten million passengers walk across the total of 18 jet bridges at all terminals at Cologne Bonn Airport.
Photo05 Thanks to the installed zigzag chain from igus, the jet bridge has enough movement in the vertical direction as well.
Detlef Stäbler, Manager of the Material Handling department at thet Cologne/Bonn Airport, explains why the Installation Service from igus handled designing and delivering the energy chain solution as well as the retrofitting process to a large extent:
 

"On the one hand, we don't have the necessary capacity to carry out such extensive tasks. On the other hand, it is very important for the functional reliability and service life of the system that energy chain specialists carry out the routing of the cables."
During the entire conversion time, there was close cooperation between igus and the fault clearing service of the materials handling department at the Cologne/Bonn airport, for example, for the on-site implementation of the cable laying. "The collaboration really worked out great, our skills have been complemented very well," says Detlef Stäbler. The fault clearing service of the materials handling department at Cologne/Bonn airport with 33 employees is responsible for approximately 3,500 facilities. These include escalators, lifts, moving walkways, baggage logistics and, indeed, passenger boarding bridges. Fault clearing service is on the road some 100 kilometres per day on the airport grounds - at a maximum of 20km/h.

Objectif : modernisation complète du système de guidage de l´énergie


A Swedish manufacturer initially equipped the jet bridges in Cologne in 1999. Even back then, energy chains by igus were used for the moving cable guidance system. These have been working without a fault to this very day. The arrangement of four chains per system at the time (due to the very limited installation orientations in the bridge housing), nonetheless, left room for improvement. The cable conduits had previously also not been accessible in case of potential faults or for visual inspections, since they were hidden completely below the outer shell of the bridge.
 
The task for the project engineers was, therefore, to optimise the selection and arrangement of the e-chains and accessibility for maintenance purposes. Not only did igus retrofit the energy chains and cable assignment but the steel substructure of the bridge has been adapted and optimised as well. "After consultation with and thanks to the technical support from igus, we decided on a complete solution including on-site installation," explains Stäbler. "It very quickly became evident that any other option would not be economically feasible. “
Photo02 Different energy chain systems from igus® are used for the moving cable conduits and cable guidance system when extending the bridge or adjusting its height.
The D08 jet bridge was chosen as a prototype. "Since such a retrofitting process is not exactly day-to-day business for us, we agreed with the customer that we would start by retrofitting only one of the bridges. That made it easier to estimate the scope of the project and the airport was able to test the new cable conduit system," says Lazaros Mpozardenis, Area Manager for e-chainsystems Sales West at igus GmbH.
 
Since the apron where the jet bridges are located is part of the high-security area of the airport, the igus Installation Service and its personnel had to satisfy special requirements. Planning for the installation started well in advance due to the extensive personnel and security checks and special training sessions which had to be completed before work could commence,
 
The new cable conduit system of the retrofitted bridge now consists of two opposing (facing each other) E 4/4 chains that have been turned through 90° which now have a sufficient capacity to separate and guide the cables. Additionally, an E2 zigzag chain is used at the bridgehead for vertical adjustments. All energy chains are equipped with wind and weather-resistant chainflex TPE special cables for energy chains as well as with a 400 Hz special cable for the on-board power supply of the aeroplane, which is now well-protected.
Photo03 Two energy chains of the E4/4 series, equipped with chainflex® special cables that are highly resistant to bending, now ensure the horizontal telescoping adjustment of the jet bridge.

Nouvelle commande pour les sept passerelles restantes


After the "D08 bridge" prototype had been retrofitted and tested over several weeks, the airport quickly made the decision to also modernise the remaining seven bridges. Since the technical concept had already proven itself and the system components for seven additional systems were available from stock at igus at the nearby plant in the Porz-Lind district of Cologne, the challenge once again fell to planning the installation process. This had to be done with as much flexibility as possible in accordance with the travel activity at the airport, since it would not be possible to extend any of the bridges during the main travel season in the summer months. "igus and its Installation Service once again proved to be incredibly flexible partners," says Stäbler, "We are very grateful for that. “
Photo03 Employees of the igus® Installation Service during the demolition of the old cable conduits and the substructure.
Security precautions are also often very high at airports, which is to be expected. That can lead to delays in work or logistics processes. "Here we have to thank the customer for support and co-operation, which worked without a hitch. The airport operating company surely made our work a lot easier as a result," expresses Mpozardenis from igus. "Thanks to a special permit, we were allowed to drive all the way to the bridges with our assembly vehicle. That is not something that can be taken for granted. “
 
This meant one bridge after the other was taken out of service for a short time and retrofitted during a time window of about two weeks each with the flexibility to adapt to travel activities. It took about 1.5 years before all the bridges had been retrofitted. Common agreements and co-ordination between the Material Handling department at the Cologne Bonn Airport and igus worked out extremely well for the entire duration and the collaborative efforts of everyone involved ended in a resounding success.
Photo04 To ensure functionality of the bridge for years to come, the cable conduits of the eight bridges of the new Terminal 2 have been modernised and igus Installation Service installed energy chains and guide channels and handled cable assignment on site.

De bons résultats grâce à une bonne coopération


The entire system is much more accessible after the retrofit. The overall design has been simplified, making the jet bridges easier to maintain. The jet bridges now have an expected service life of 25 to 30 years. "Of course, it's great to support the regional economy with the help of a local partner," says Stäbler. "And all the better when you have a global player like igus right at your doorstep." Stäbler has no doubts, "Should we require energy chain systems for other applications in future, we will definitely be choosing igus again. This is not only because of its products, but also because igus has proven itself to be a company in close proximity to the airport and ready to partner with us to get to where we want to be quickly and reliably. “
 
The author Dipl.-Wirt. Ing. Andreas Wolf, Division Manager Assembly Services at igus GmbH
Photo07 From left to right: Andreas Wolf, Division Manager of Assembly Services at igus® GmbH, Detlef Stäbler, Manager of the Material Handling department at Cologne Bonn Airport, Lazaros Mpozardenis, Area Manager for e-chainsystems Sales West at igus GmbH.

Autres informations

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Chaîne porte-câbles E4/4

Système E4/4 pour les courses extrêmement longues et les applications autoportantes sur chant.

Laboratoire de tests de chaînes porte-câbles

Plus de trois milliards de cycles de test sont effectués tous les ans sur un total de 180 installations de test.

Avantages des câbles chainflex®

Câbles très flexibles chainflex® pour applications dans des Chaînes Porte-Câbles.

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG