Nos câbles de commandes de 12 conducteurs et plus ont une structure mécanique particulière qui leur permet d'avoir une longue durée de vie en mouvement. Nous utilisons le toronnage en faisceaux avec une longueur de pas courte.
Mais qu'entend-on concrètement par toronnage en faisceaux ?
Le toronnage en faisceaux consiste à tresser les conducteurs en faisceaux, en fonction de leur nombre, et à tresser ces faisceaux de nouveau ensemble. Cette méthode très complexe est toutefois nécessaire pour absorber les forces de traction et de poussée des mouvements. Ces forces sont générées lorsque le câble se trouve dans le rayon. Dans le rayon intérieur, les câbles sont comprimés tandis qu'ils sont allongés dans le rayon extérieur. C'est pour que ces forces ne sollicitent pas trop les conducteurs que nous avons mis au point le toronnage en faisceaux qui permet à chaque conducteur de changer constamment de place dans le câble. Un mouvement qui permet d'équilibrer les forces. Le toronnage en faisceaux joue un grand rôle pour éviter l'effet dit tire-bouchon qui apparait souvent sur les courses longues.
L'enroulement et le déroulement sur des poulies en plastique en haut du mât d'un chariot à fourche est pour nous une application des plus inhabituelles. Le câble subit en effet une traction pour éviter qu'il s'échappe de la poulie pendant que le chariot se déplace. Le toronnage est aussi extrêmement sollicité du fait de ce renvoi par les poulies. Une source de problèmes, comme notre client s'en est rendu compte il y a quelques années. Un client qui procédait lui-même à des tests très consciencieux. Le client nous avait alors permis de participer à ses tests avec notre produit et nous étions parvenus à le convaincre avec notre toronnage en faisceaux qui élimine les forces sur les conducteurs grâce à la construction particulier des faisceaux. Bien des années plus tard, l'effet tire-bouchon dans le câble et les ruptures de conducteurs dans cette application ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Vous aussi, vous faites face à des problèmes que votre câble n'est pas en mesure de résoudre à l'heure actuelle ? Alors, pourquoi ne pas nous en faire part pour que nous cherchions une solution ensemble.