Palier lisse iglidur SG03 et rondelle avec joint en feutre

Paliers lisses iglidur® SG03 avec joints en feutre

Le joint en feutre du palier lisse SG03 empêche la saleté et la poussière de pénétrer dans le logement et protège ainsi l'arbre et le palier de l'usure et des défaillances prématurées.

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Logements propres malgré la saleté et la poussière
  • Sans entretien
  • Solution prête à monter avec 30 variantes en gamme standard sur stock !
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Produit économique
  • Absence d'entretien réduisant les coûts des lubrifiants et des entretiens
  • Longue durée de vie
  • Arbre encore mieux protégé de l'usure, la saleté ne pénétrant pas dans le logement
  • 5 tailles en 3 matériaux et 2 formes chacune, sur stock
Preuves

Preuves

  • Produit testé sur nos bancs d'essais intérieurs et extérieurs
  • Durée de vie 50 fois plus longue que celle du palier lisse du même matériau sans joint en feutre
Durabilité

Durabilité

  • Finis les changements de palier inutiles 
  • Pas de changement de l'arbre en raison d'un palier lisse usé
  • Protection de l'environnement, car pas besoin de lubrifiants supplémentaires 
  • Bonne résistance à l'usure et donc longue durée de vie
igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet.


(Vidéo en anglais)

Les raisons de la mise au point des paliers lisses iglidur SG03

 

Les paliers lisses iglidur® sont généralement insensibles à la saleté et à la poussière en raison de leur fonctionnement à sec sans graisse. Cela s'explique par le fait que la saleté ne reste pas longtemps au niveau du logement sur la plupart des applications, et qu'elle peut se disperser. 
 

Dans les applications très exposées à la saleté comme les engins de chantier ou les machines agricoles par exemple, cet effet n'est toutefois plus suffisant. Ici, un ajout permanent de lubrifiant contribue souvent à expulser constamment la saleté du logement.  
 

Avec le nouveau système à joint iglidur® SG03, vous n'avez plus besoin de cette lubrification et pourtant la saleté et la poussière restent bien à l'écart du logement. Vous faites des économies en raison de la suppression de points de graissage, de passages de graisse compliqués et de systèmes d'appoint pas moins complexes tout en profitant des avantages des matériaux iglidur® pour paliers lisses.    


De quoi sont composés les matériaux iglidur® ?

Tous les matériaux iglidur sont composés de trois éléments : des polymères de base, des fibres et des matériaux de remplissage ainsi que des lubrifiants solides qui font que les paliers en matériaux iglidur sont sans entretien et sans graisse. Un matériau universel ne pouvant pas tout bien faire, on a donc différents matériaux iglidur. La part de chacun des trois composants et le domaine d'application varient d'un matériau à l'autre.

Polymères de base

Polymères de base iglidur

Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la résistance à l’usure des matériaux iglidur. Ils veillent à ce que les lubrifiants solides ne soient pas soumis à une trop forte pression.  

Fibres et matériaux de remplissage

Polymères de base iglidur avec fibres

Ces composants renforcent les matériaux afin qu'ils puissent résister à des forces élevées ou à des charges de bord et qu'ils puissent être utilisés en présence de sollicitations constantes.  

Lubrifiants solides

Photo USP

Ils assurent eux-mêmes la lubrification des pièces en matériaux iglidur et réduisent ainsi le frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.


Brève présentation du nouveau palier iglidur SG03 à joint en feutre

(Vidéo en anglais)

Conseil sur les paliers lisses SG03

Contacter igus Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.
Par e-mail, par téléphone ou sur place dans vos locaux.
Choisissez comment vous souhaitez être contacté(e).  
Demande de renseignement

Boîte d'échantillons paliers iglidur

Boîte d'échantillons iglidur improves avec caches et catalogue paliers lisses Découvrez nos matériaux. 
La boîte d'échantillons (en anglais) contient 39 paliers lisses et des pochoirs pour trouver facilement le matériau adapté.
La commander maintenant gratuitement

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Paliers lisses iglidur grossis à la loupe De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? 
Comment l'effet auto-lubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur.
Matériaux iglidur grossis à la loupe