Changer de langue :

« En octobre 1988, igus achète un terrain d’environ 40 000m2 à Porz-Lind, un quartier de Cologne. L’objectif est d’y construire un ensemble pour le développement, la production, les ventes, l’administration et la planification. Toutes les activités s’articulent autour de ce site, c’est ici qu’igus bâtit son siège social. Pour l’avenir, igus se prépare à une croissance et à des changements rapides dans tous les domaines. L'entreprise fait preuve de grande flexibilité, tout en consolidant la situation générale de l’entreprise. La nouvelle « usine igus » doit répondre aux exigences techniques et d'espace et, de par sa conception, aller dans le sens des besoins et préoccupations du personnel igus. Elle doit refléter à l’intérieur comme à l’extérieur les produits et le principe central de la philosophie de l’entreprise : innovation, service, fiabilité en plaçant le client au centre d’un système solaire autour duquel tous les employés igus et les instances igus gravitent pour résoudre ses problèmes.
Ce petit extrait tiré du briefing de Günter Blase à l'architecte Nicholas Grimshaw a servi de base à l’esquisse suivante. Ainsi a été développé le modèle montré, qui a ensuite été réalisé comme un bâtiment d’usine.
igus a connu une forte croissance au cours des dernières années et fait preuve d’un incroyable développement. Afin de pouvoir faire face à la croissance future et de répondre rapidement et avec fiabilité aux besoins de nos clients, un nouveau bâtiment a été ajouté à l'usine. Celui-ci est situé en face du bâtiment principal de l’autre côté de la rue Frankfurter Strasse et couvre une surface de 20.000 m². Depuis 2024, il abrite des parties de la production ainsi que des bureaux.
Ce nouvel édifice s’inscrit dans la lignée du concept de l’usine existante et de son architecte d’alors, Nicholas Grimshaw, avec un aménagement intérieur flexible. L’un des deux fondateurs du cabinet d’architectes Bryden Wood, Mark Bryden, avait déjà travaillé sur la première usine avec Nicholas Grimshaw.

Que se passe-t-il concrètement dans notre usine au siège à Cologne ? Immergez-vous dans l’univers virtuel igus avec une**visite à 360°** et découvrez les différents espaces de notre usine, du moulage par injection à la fabrication d’outils, du contrôle qualité à notre laboratoire. Des informations intéressantes sur l’usine et sur les machines sont données à toutes les stations.