Changer de langue :
Découvrez ici tous nos rapports sur les tests d'endurance pour nos câbles moteur.
Les machines-outils sont soumises à différentes exigences. Entre autres, la durabilité requise doit être remplie, mais la rentabilité de chaque installation est également importante. Sous ces aspects, il faut toujours tenir compte de l'endroit où telle ou telle qualité de câble est judicieuse. Dans une installation de découpe au laser, il n'y a pas d'influence de l'huile ou de produits chimiques similaires, mais il est essentiel que les câbles des entraînements soient aussi flexibles que possible et bien protégés contre la poussière et les copeaux. Le CF886 convient à cet environnement grâce à sa gaine extérieure en PVC résistante à l'abrasion. Si de l'huile est en jeu, par exemple dans un centre d'usinage, la gaine extérieure iguPUR de la CF896 est une alternative économique aux câbles PUR classiques.

Sciage, fraisage, placage, collage : dans l'industrie du bois, il y a de nombreux moteurs qui doivent être déplacés. Notamment en raison de l'automatisation toujours plus poussée des processus. Ces applications peuvent sembler simples au premier abord, mais là aussi, la sécurité des processus et l'absence d'entretien sont extrêmement importantes. Le CF886 est idéal pour les conditions dans les ateliers d'usine. Grâce à ses bonnes propriétés d'abrasion, la gaine extérieure en PVC n'a pas de problèmes avec les poussières ou les copeaux et, grâce au blindage du câble, les données ou les lignes de commande voisines ne sont pas non plus affectées. Comme ces systèmes sont utilisés dans le monde entier, ils nécessitent non seulement une durée de vie fiable, mais aussi souvent une homologation UL...

Des espaces de construction étroits, des produits de nettoyage, de la saleté et de nombreuses doubles courses, on trouve tout cela dans un tunnel de lavage. Le CF30 est conçu pour répondre à de telles exigences et, grâce à sa gaine extérieure en PVC, il convient en outre à des utilisations de +5 à +70°C. Le câble est résistant à l'huile et ignifugé, il présente en outre de bonnes propriétés de glissement et peut réaliser des courses allant jusqu'à 100 mètres. Pour le marché international, il est important que ce câble puisse présenter une certification UL.

L'automatisation des processus dans l'industrie automobile permet d'économiser du temps et de l'argent. La technique d'automatisation dans la chaîne de production est un point essentiel à cet égard et nécessite une très grande technique d'entraînement avec des moteurs et des convertisseurs. De la construction brute à l'assemblage final en passant par l'atelier de peinture, les installations se trouvent dans différents environnements et sont en contact avec différents matériaux. Dans tous ces domaines, il faut des câbles moteur qui répondent aux exigences strictes de l'industrie automobile.

Les installations de traitement des déchets ne sont pas des lieux propres, les températures élevées, la saleté et les longs trajets sont autant de facteurs qui mettent à mal les câbles. Or, dans les conditions extrêmes qui règnent dans le secteur de la gestion des déchets, il est important de disposer de systèmes à sécurité intégrée. Le CF35.UL est fait pour cela. Qu'il s'agisse d'une humidité de l'air extrêmement élevée dans une installation de compostage ou de la poussière et de la saleté d'une valorisation thermique. Grâce à la gaine extérieure en TPE, le câble est conçu pour des plages de température de -35 à +90°C et n'est même pas influencé par les huiles biologiques. Les longues distances de déplacement jusqu'à 400 mètres ne posent pas de problème, pas plus que les espaces de construction étroits ou les rayons UV dans une installation en plein air. Comme ces solutions sont naturellement utilisées dans le monde entier, il convient de mentionner ici aussi l'homologation UL.

Les pannes de lignes ne sont certainement jamais souhaitables. Mais une panne de ligne dans les déplacements de grues et de chariots est impensable. Ici, la fiabilité et la sécurité maximale sont de mise. Les câbles de moteur utilisés sont donc soumis à de grands défis. Des températures de -40°C à +80°C ne sont pas rares. À cela s'ajoutent généralement de longues distances de déplacement et donc une forte sollicitation due à l'utilisation permanente et à la poussière. Le câble moteur utilisé doit résister à toutes ces conditions.

L'objectif du test était de déterminer la durée de vie du câble moteur torsionnable de la famille de câbles pour robots CFROBOT7. L'exigence posée au CFROBOT7 est de tenir de manière fiable dans les mouvements permanents, comme par exemple dans un robot avec une torsion de +/- 180 °, comme on en trouve dans l'industrie automobile.
Dans ces applications, il est fréquent que les robots soient en mouvement permanent et que les câbles soient donc constamment exposés à cette torsion. Grâce à un blindage global enveloppé et à une gaine extérieure en PUR robuste, ce câble est idéal pour les mouvements dans le domaine 3D.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24