Presse

Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ?
Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger.
Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax !
 
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?

Articles de presse par domaine

Tous Automatisation à petit prix
Chaînes Porte-Câbles / Câbles manus® / vector®
Paliers Lisses Polymères / Paliers sphériques / Guidages linéaires sur rails Tous
La robotique à tout petits prix igus20/06/2017

igus montre par un exemple pratique issu de sa propre production comment les bras articulés et les portiques drylin permettent une automatisation à petits prix

La société automatise son usine avec ses propres produits et confie entre autres le montage de chaînes porte-câbles à des bras articulés et des portiques multi-axes. L'avantage pour les clients ? La mise en oeuvre des bras articulés robolink est possible à partir de 5.500 euros système de pilotage compris, un investissement qui est souvent amorti en quatre à sept mois.

Des performances deux fois plus élevées pour un prix comparable avec le nouveau palier lisse universel signé igus15/06/2017

Sur la Foire de Hanovre 2017, igus a présenté une version perfectionnée de l'iglidur G, le palier lisse en polymère avec le plus grand succès au monde.

igus a encore amélioré son best-seller, le matériau universel pour paliers lisses iglidur G, et a présenté l'iglidur G1 sur la Foire de Hanovre 2017. Ce nouveau matériau polymère tribologique sans graisse et sans entretien séduit par une résistance aux températures plus élevée, une plus faible absorption d'humidité ainsi qu'un meilleur comportement en matière de frottement et d'usure. Tout cela pour un prix pratiquement identique.

Un exosquelette humain remporte le manus d'or 201713/06/2017

541 candidats ont présenté des applications passionnantes avec des paliers lisses lors de la 8ème édition de ce concours international

Lancé en 2003 avec 34 participants, le concours manus est maintenant devenu une manifestation d'envergure mondiale dans l'ensemble du paysage industriel et prouve ce que les paliers lisses polymères sont actuellement capables de faire. Cette huitième édition du concours manus, un prix que la société igus décerne tous les deux ans et dont les lauréats ont été récompensés sur la Foire de Hanovre 2017, a vu la participation de 541 inventeurs et ingénieurs du monde entier avec leurs applications à paliers lisses polymères. Le manus d'or est cette année revenu aux Etats-Unis, plus précisément à l'entreprise Pathway LLC qui a mis au point, en coopération avec Levitate Technologies, un exosquelette destiné à faciliter les opérations de montage.

Des chaînes porte-câbles novatrices igus récompensées pour leur design par le Red Dot Award08/06/2017

Un jury récompense le module rotatif et la chaîne porte-câbles en design hygiénique par un prix international de design de produits

C'est un double prix Red Dot Award que la société igus a reçu cette année pour le design novateur de ses produits. Le module rotatif igus CRM, un module destiné aux applications dans un espace très réduit et la chaîne porte-câbles TH3, la première chaîne porte-câbles en polymères au monde conçue selon les directives du design hygiénique, se sont vu décerner par un jury international ce prix très recherché dédié à la qualité du design et à l´innovation.

Des roues dentées igus imprimées en 3D battent les matériaux standard en test08/06/2017

igus ajoute un second matériau pour le frittage par laser à sa gamme de matériaux destinée à la fabrication additive

Le spécialiste des plastiques en mouvement igus a élargi sa gamme de produits destinés à l'impression 3D et propose maintenant un matériau destiné au frittage laser qui convient tout particulièrement à la fabrication additive de roues dentées. Le nouveau matériau iglidur I6 destiné au frittage sélectif par laser (FSL) se distingue pour les roues dentées par une résistance à l'usure au moins six fois supérieure à celle des matériaux standard et augmente ainsi la durée de vie des applications en mouvement.

A l'école des abeilles : un système alvéolaire comme dispositif serre-câbles01/06/2017

igus présente en exclusivité mondiale un système de serre-câbles universel qui permet de réduire l'étude et le temps de montage

Les colliers de serrage jouent actuellement un rôle prépondérant pour la réduction des sollicitations en traction sur les câbles. Chaque câble est fixé à la chaîne porte-câbles, un travail exigeant souvent du temps et de l'espace. Ces colliers ne peuvent bien souvent être utilisés qu'une seule fois. igus vient révolutionner les serre-câbles dans les chaînes porte-câbles avec un système alvéolaire inspiré de la bionique. Ce système permet aux ingénieurs de gagner du temps au niveau de l'ingénierie et du montage.

Des mouvements ? Du plastique ! igus présente 166 solutions nouvelles faisant appel à des tribo-polymères23/05/2017

Avec ses tribo-polymères hautes performances dédiés au mouvement, igus a augmenté le chiffre d'affaires du groupe de 7,4% pour le faire passer à 592 millions d'euros en 2016. En France, igus a réalisé une hausse du chiffre d’affaires de 13,4% pour atteindre plus de 18 million d’euros.

igus présente 166 nouveautés dédiées au mouvement, des roues dentées en plastique imprimées offrant une excellente durée de vie aux serre-câbles inspirés de la bionique. Le spécialiste des plastiques en mouvement montre en 2017 comment les polymères permettent aux utilisateurs d'augmenter la durée de vie, de baisser les coûts, de réduire le temps consacré à l'achat et au montage ainsi que d'augmenter la disponibilité des installations avec des produits intelligents. Le groupe igus a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 7,4% en 2016 et envisage de démarrer la construction d'une nouvelle usine dès cette année. igus France a réalisé une hausse de son chiffre d’affaires de 13,4% pour atteindre plus de 18 million d’euros

#igusHM17 : Des plastiques encore plus intelligents pour une plus grande disponibilité des installations22/05/2017

Présenté en direct sur le stand igus à la Foire de Hanovre : Surveillance de l'état de toutes les chaînes porte-câbles avec un seul module

#igusHM17 : robots igus à usage industriel à partir de 5.500 euros et à configuration libre22/05/2017

igus élargit son système modulaire de robotique économique et a montré sur la Foire de Hanovre une application réelle de son usine

Configuration simple et automatisation économique. Le spécialiste des plastiques en mouvement igus a présenté de nouveaux composants robolink pour des solutions robotiques individuelles sur la Foire de Hanovre 2017. Outre ces bras robotiques complets en design optimisé pour une liberté de mouvement et une stabilité encore plus grandes ainsi qu'une charge allant jusqu'à huit kilos, igus a présenté le "designer robolink" permettant aux utilisateurs de configurer rapidement et simplement leurs bras de robot.

QuickChain.100 : configuration en ligne rapide de chaînes porte-câbles avec câbles11/05/2017

Un nouvel outil en ligne igus permet la configuration rapide et le calcul de la durée de vie de systèmes de chaînes porte-câbles La conception et le calcul de systèmes de chaînes porte-câbles doivent pouvoir se faire rapidement. Pour cela, igus propose des configurateurs et des systèmes d'expertise en ligne qui assurent toutes les tâches. Sur le site Internet igus, les clients peuvent non seulement sélectionner l'outil de recherche chainflex pour trouver les câbles dont ils ont besoin, ils peuvent également configurer directement en ligne leur système de chaînes porte-câbles sur mesure à l'aide du système d'expertise QuickChain.100. Celui-ci fournit des données fiables sur la tenue de la chaîne porte-câbles et des câbles et facilite ainsi le choix du système le mieux adapté.

Vidéo : Le niveau sonore des guidages igus est quatre fois inférieur à celui des guidages à billes04/05/2017

Un test de niveau sonore fait ressortir les différences au niveau de la conception

Des pièces d'usure individualisées pour différentes sollicitations disponibles en 2 à 5 jours ouvrables en 50 matériaux iglidur27/04/2017

Moulage par injection de pièces spéciales à l'aide de moules imprimés igus igus propose aux clients des moules imprimés en 3D sur mesure pour la fabrication particulièrement économique de pièces d'usure en petites séries sans graisse et sans entretien. Les clients ont maintenant le choix entre les 50 matériaux de la gamme de polymères hautes performances iglidur, dont des spécialistes des charges élevées, du contact alimentaire, de l'immersion ou encore de la chaleur, pour obtenir en 2 à 5 jours ouvrables leurs pièces spéciales destinées aux applications en mouvement.

Sans entretien en voyage : équipement modulaire pour camping-car intégrant la technique linéaire igus25/04/2017

Paliers lisses sans graisse pour un fonctionnement propre dans l'habitacle Durée de vie élevée, absence de graisse et robustesse, telles sont les exigences posées aux composants destinés à l'équipement intérieur de véhicules de camping haut de gamme. Ces composants devaient aussi s'intégrer harmonieusement à l'intérieur et tenir au moins 15 ans sans la moindre inspection. Ces spécifications s'appliquent aussi aux blocs cuisine ou bureau amovibles qui assurent confort et practicabilité et font du véhicule le lieu idéal pour les vacances ou pour un rendez-vous de travail. Les composants du système modulaire drylin W peuvent y contribuer pour assurer des mouvements fluides

Applications linéaires moins chères et moins lourdes avec les profilés légers et économiques signés igus24/04/2017

Des guidages en plastique renforcé de fibres de verre viennent compléter la gamme drylin W dédiée à la technique linéaire Le spécialiste des plastiques en mouvement igus a élargi sa gamme modulaire drylin W et propose maintenant des guidages linéaires avec des rails en plastique renforcé de fibres de verre. Cette alternative sans métal aide les utilisateurs, de la construction de véhicules à la technique de laboratoire, à réduire le poids et les coûts de leurs solutions.

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison ont été modifiés à 6-12 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog

Articles de presseContact presseInclude into the press distribution list

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles