Notre laboratoire de tests, pour des
produits testés, calculables et éprouvés

« Améliorer la technicité, baisser les coûts », tel est le mot d'ordre régissant la fabrication de tous les matériaux igus. Nos produits ont pour vocation d'augmenter la durée de vie des machines et des applications, d'éliminer les tâches d'entretien et de baisser les coûts. Pour nos ingénieur.e.s, la qualité et la sécurité des pièces, c'est-à-dire leur résistance et leur durée de vie, sont un critère de mise au point important. Chaque produit igus subit des tests complets avant d'être mis en vente. C'est pour cela que nous disposons de notre propre laboratoire de tests depuis 1985. C'est le plus grand en surface dans le secteur des tribopolymères et c'est aussi celui qui effectue le plus de tests de produits et qui a le plus de procédures de tests.

Que testons-nous ?

La superficie consacrée aux tests d'applications et de matériaux est de 3.800 m². Chaque département y dispose de son propre laboratoire de tests et nous testons ensemble certaines gammes de produits. Les câbles chainflex par exemple, qui sont testés dans nos propres chaînes porte-câbles sur une superficie de 1.500 m². Un espace extérieur de 2.000 m² est dédié aux tests des courses très longues. Un peu plus de 300 m² sont consacrés aux tests des paliers lisses iglidur, des guidages linéaires drylin et de nos composants d'automatisation low cost. Partiellement en conditions réelles pour ces derniers, dans le cadre de l'assurance-qualité.Afin de pouvoir mettre au point plus rapidement des produits compatibles salles blanches, nous exploitons notre propre laboratoire avec un système salle blanche ISO classe 1, en coopération avec l'institut Fraunhofer IPA. Un périmètre extérieur de tests, un laboratoire pour tests acoustiques et une chambre froide à -40 °C, viennent compléter ces équipements. Pour être au plus près de la réalité, nous testons aussi des applications de clients et procédons à des tests secteur d’activités .
(vidéo en anglais)

Et les données issues de ces tests?

L'utilisation des données issues des tests ne cesse pas avec la mise au point. Depuis 2001, nous mettons au point des configurateurs et outils en ligne innovants et depuis 2016 des plastiques intelligents faisant appel à des capteurs qui utilisent comme base les données résultant de nos tests en laboratoire. Ces outils gratuits permettent de déterminer en ligne la rentabilité et la sécurité de nos produits facilement, rapidement et à toute heure. Ils rendent nos produits transparents et permettent à nos clients de trouver la solution la plus économique qui soit sûre de fonctionner dans leur application. Plus de 40 outils sont à votre disposition, gratuitement.
Test dans le laboratoire de tests et outil en ligne igus
Test de course longue en extérieur
Ralf Selzer, ingénieur responsable de la recherche et du développement pour les paliers lisses chez igus GmbH

Combien de tests sont effectués dans le laboratoire de tests ?

Si l'on additionne les tests et examens de matériaux effectués sur les nombreuses installations de test au cours d'une année, on obtient des chiffres conséquents :

  • Plus de 15.000 tests, dont 4.000 environ pour les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex et 11.000 environ pour dry-tech (en rotation, en oscillation, en translation, sous l'effet de la chaleur, en   immersion, etc.)
  • 450 bancs d'essais pour les paliers
  • 10 milliards de cycles pour les chaînes porte-câbles
  • 3.500 câbles testés
  • 400 tests à la demande de clients

Qu'entend-on par tribo-polymères ?

« La tribologie est la science du frottement et de l'usure. Les polymères optimisés en termes tribologiques sont des polymères qui ont un frottement minime et un faible taux d'usure. Pour nos produits dry-tech, des polymères de base, des lubrifiants solides et des renforts sont combinés de manière à ce que les paliers, contrairement à ceux en métal, n'aient pas besoin de graissage supplémentaire, offrent toutes les caractéristiques recherchées et ne génèrent que très peu de frottement, de chaleur et d'usure. » Ralf Selzer, ingénieur responsable de la recherche et du développement pour les paliers lisses igus GmbH


La tribologie, au cœur de nos plastiques en mouvement


L'utilisation de matériaux résistants à l'usure et de composants exigeant peu d'entretien allège non seulement le budget, elle diminue aussi le risque de défaillances dues à l'usure et d'entretiens conséquents. igus dispose d'un savoir-faire solide dans le domaine de la tribologie et d'un vaste pool de données dans le laboratoire de tests, soit des conditions idéales pour tous les constructeurs de machines Parce que les machines d'aujourd'hui fonctionnent souvent sur 3 postes. Le temps consacré à la recherche du composant optimisé en termes tribologiques est du temps bien investi eu égard aux enjeux croissants dans la construction d'installations.  

Les différentes sections du laboratoire de tests igus

Systèmes de chaînes porte-câbles

Banc d'essais pour chaînes porte-câbles

Par type d'application