Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Fusil harpon de chasse sous-marine

La chasse sous-marine au harpon est un sport populaire dans les régions côtières du monde entier. Tous les fusils harpons se ressemblent : ils sont constitués d'un long cadre en bois plein ou tubulaire, d'un mécanisme de détente et d'un harpon long et fin. Des sandows sont tendus à l'aide des deux mains et un obus en acier vient s'insérer dans les ergots de la flèche. Les sandows sont disponibles en différentes duretés fournissant des forces variables et donc des distances de propulsion du harpon variables. Des sandows multiples peuvent être utilisés si la force exigée est trop importante pour que l'utilisateur puisse bien armer le fusil. Seuls les chasseurs chevronnés sont capables d'armer leur fusil rapidement, bénéficiant ainsi des avantages de sandows plus durs. La méthode d'armement traditionnelle consiste à placer la crosse du fusil dans l'estomac ou dans la hanche tandis que les biceps produisent la traction requise. Ce n'est pas une opération simple à réaliser sur la terre ferme, et encore moins dans l'eau. L'opération doit en plus être effectuée sans bruit afin de ne pas effrayer le poisson.

Il a alors été décidé de mettre au point une autre méthode pour armer le fusil qui fait appel aux muscles des jambes, beaucoup plus puissants. Plusieurs concepts ont été essayés avant que naisse l'idée présente, qui consiste à utiliser un guide à sanbows mobile qui glisse le long de la tige et peut être bloqué à son extrémité. Une seconde partie mobile à poteaux rotatifs est utilisée pour pousser le guide le long de la tige. Les poteaux rotatifs sont à 180 degrés l'un de l'autre et sont actionnés par pression des talons. Une fois que le sandow est enclenché, le dispositif coulissant à commande par le pied peut être repoussé vers la détente et les poteaux tournés vers le bas pour être tenus par la main qui n'actionne pas la détente pour une meilleure stabilité. Dès le début, le choix du type de palier pour les pièces coulissantes s'est avéré crucial. Frottement aussi faible que possible, résistance à la corrosion et fonctionnement silencieux étaient autant de facteurs à prendre en compte. Après des tests, le choix s'est finalement porté sur des paliers en polymère iglidur® H370. Ceux-ci ont d'excellentes propriétés chimiques et sont recommandés pour les applications sous-marines. La détente est un tube en aluminium revêtu de PTFE qui est le complément idéal du palier igus®. Résultat : un fusil harpon très efficace facile à armer. Les sandows plus durs peuvent maintenant être utilisés par des chasseurs moins expérimentés qui bénéficient vraiment du plaisir que peut procurer ce sport. « La durée de vie annoncée pour le fusil est bonne et l'usure est faible. Le fusil est extrêmement peu bruyant, ce qui est important. Cela n'aurait pas été possible sans avoir recours à des paliers polymères sophistiqués comme les produit igus®." #ERR No Translation - Text ID 292#

Jon Prince
Ingénieur d'études
The Design Village

Vers les produits igus® utilisés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes provenant de secteurs très variés


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24