Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Dans plus de 590 applications, nos clients sont parvenus à améliorer le niveau technique tout en réduisant les coûts.
Quelques exemples :

La course la plus longue du monde - finis les arrêts dus aux pannes

The longest travel with plastic energy chain  

Maintenant, les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles contribuent très nettement à la fiabilité, les temps d´arrêt de l´installation dus par exemple aux ruptures de câbles étant réduits à zéro.

Des câbles résistant à la chaleur, au soleil, à la pluie et à la neige

LED screen  

Les câbles d´un concurrent auparavant utilisés posaient problème. Depuis qu´il a été équipé de câbles chainflex® résistant aux températures élevées, cet écran géant à DEL installé à Dallas fonctionne par tous les temps.

Environnement rude, vitesse élevée

Special machine construction  

Les Chaînes Porte-Câbles font preuve d´une grande fiabilité, même dans ce centre d´usinage grande vitesse fonctionnant dans un environnement particulièrement agressif.

Coûts réduits, disponibi-
lité des machines accrue

Secteur des boissons  

Les Paliers Lisses iglidur® ont une longue durée de vie, ils n´exigent aucune lubrification et coûtent une fraction du prix des paliers conventionnels. Résultat : des coûts réduits de 90%.

Des coûts annuels en baisse de plus de 10.000 euros

Fully automatic tire fitting lines  

Les paliers auparavant utilisés se bloquaient et les arbres posaient problème. Les paliers appliques autolubrifiants igubal® qui les ont remplacé fonctionnent depuis mars 2007 sans la moindre panne. Ils ont permis d´économiser 2.440 euros en réparations et 8.400 euros en temps d´arrêt des machines par an.

Fonctionnement sans problème, finis les arbres endommagés

Centre de fraisage de tubes en béton  

L´encrassement des roulements à billes se soldait par un blocage des billes et donc par une destruction des arbres. Cette fraiseuse à béton n´a pas posé le moindre problème en plus de trois ans, dans des conditions extrêmement difficiles.

Recherche

Vous recherchez des exemples d'applications éprouvés provenant d'un secteur précis ?
Vous avez la possibilité d'effectuer ici votre recherche parmi toutes les applications réalisées et les trier selon vos critères.

Secteur d'activité:
Exemples d'applications :


Bicycle

In most cases, current state of the art bicycle frames are fitted with rear wheel suspension or pivotable joints...

Bicycle    

Scooter électrique

Les Paliers Lisses iglidur® Q peuvent absorber de très fortes charges et faire face à différents angles de pivotement. C'est pour cela qu'ils sont la solution idéale pour la trottinette électrique "Zoob".

Scooter électrique    

Dérailleur pour VTT haute technologie

Le choix des gagnants : Ce dérailleur de pointe bénéficie des qualités des paliers lisses polymères.

Dérailleur pour VTT haute technologie    

Dérailleur arrière

Dérailleur pour VTT (or olympique2004).

Dérailleur arrière    

Vélo pliable pour un usage quotidien

Des paliers lisses igus® vont être utilisés pour la série afin de répondre aux besoins très variés du logement.

Vélo pliable pour un usage quotidien    

Tricycle semi-allongé

L'inclinaison de ce tricycle semi-allongé est assurée par des Embouts à rotule igubal®.

Tricycle semi-allongé    

Chariot de manutention

La direction de ce chariot de manutention a été revue et fait appel à des paliers lisses polymères igus®.

Chariot de manutention    

Amortisseur de vélo

L´utilisation d´un nouveau design qui fait appel à un seul élément en polymère iglidur® RN56 comme pièce maîtresse a permis de remplir les spécifications techniques tout en réduisant nettement les coûts.

Amortisseur de vélo    

Cadre de vélo

Des embouts à rotule sans entretien assurent la liaison entre la roue arrière et le cadre sur ce deux-roues.

Cadre de vélo    

VTT

Les rotules lisses dont est équipée cette bascule en carbone permettent de compenser les mouvements du cadre et de la suspension résultant d´une conduite dynamique.

VTT    

Fourche arrière

La grande résistance aux charges de bord est la principale raison qui a conduit à l´utilisation de rondelles en iglidur® G.

Fourche arrière    

Suspension fork

To victory with igus® - maintenance of the suspension fork eliminated.

Suspension fork    

Bike pedals

Clipless bike pedals for use on road bikes and for road racing.

Bike pedals    

Motorbike front forks

The needle bearings previously used had to be serviced or replaced every few years.

Motorbike front forks    

Recumbent trike

Due to their lower weight and better suspension qualities, the company switched to igubal® rod end bearings.

Recumbent trike    

Design motorbike

Robust chainflex® cable CF 9 also withstands adverse weather conditions.

Design motorbike    

Flat motorbike

This motorbike prototype has been designed extremely flat to keep consumption as low as possible.

Flat motorbike    

Pedals for mountain bikes

In this application, metallic ball bearings and DU bushings have been replaced by lighter iglidur® flange bearings.

Pedals for mountain bikes    

Bicycle frame design

Here, igus® plastic plain bearings have replaced classical roller bearings and stand up to environmental influences such as dirt and corrosion.

Bicycle frame design    

Bicycle pedal

The bicycle pedal presented here responds to the ergonomic and biomechanical needs of cyclists.

Bicycle pedal    

Cordless screwdriver vehicle

The driver lies on this vehicle with his armed stretched out and head facing forward.

Cordless screwdriver vehicle    

Racing bike brake

An extremely light weight is the most important criterion when constructing a racing bike brake.

Racing bike brake    

Wood-frame bicycle

A conventional material in an unusual application: This bike frame is entirely made ​​of wood.

Wood-frame bicycle    

Mountain bikes

Full-suspension mountain bikes use durable iglidur plain bearings.

Mountain bikes    

Tyre mounting machine

This machine enables professional and time-saving mounting and removal of bicycle tyres.

Tyre mounting machine    

Bicycle frame

This bicycle frame was developed as a bachelor thesis at Aachen University.

Bicycle frame    

Bicycle pedal

This bicycle pedal offers its owner excellent protection from theft.

Bicycle pedal    

Bicycle gearing

This half-automatic gear simplifies biking.

Bicycle gearing    

Cargo bike

This cargo bicycle is easy to steer.

Cargo bike    

Tektro brake arms

Plain bearings made of iglidur® G in Tektro's brake arms.

Tektro brake arms    

Sports

In this application a bicycle suspension should be optimized.

Sports    

crankbrothers : composants haut de gamme

Les paliers lisses igus® font leurs preuves sur les parcours accidentés pour VTT.

crankbrothers : composants haut de gamme    

Système de lavage de vélos

Pour la fixation des brosses de lavage, le fabricant « cycleWash » a fait appel à deux plateaux tournants à billes xiros.

Système de lavage de vélos    

Aspirateur de piscine

Des roulements à billes igus pour des aspirateurs de piscine puissants au fonctionnement régulier

Aspirateur de piscine    

Maintenance platform

Maintenance platform for WKA rotors, equipped with maintenance-free products from igus.

Maintenance platform    
Aperçu des applications

J'ai le projet suivant – la question suivante – le souhait suivant

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer