Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Dans plus de 590 applications, nos clients sont parvenus à améliorer le niveau technique tout en réduisant les coûts.
Quelques exemples :

La course la plus longue du monde - finis les arrêts dus aux pannes

The longest travel with plastic energy chain  

Maintenant, les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles contribuent très nettement à la fiabilité, les temps d´arrêt de l´installation dus par exemple aux ruptures de câbles étant réduits à zéro.

Des câbles résistant à la chaleur, au soleil, à la pluie et à la neige

LED screen  

Les câbles d´un concurrent auparavant utilisés posaient problème. Depuis qu´il a été équipé de câbles chainflex® résistant aux températures élevées, cet écran géant à DEL installé à Dallas fonctionne par tous les temps.

Environnement rude, vitesse élevée

Special machine construction  

Les Chaînes Porte-Câbles font preuve d´une grande fiabilité, même dans ce centre d´usinage grande vitesse fonctionnant dans un environnement particulièrement agressif.

Coûts réduits, disponibi-
lité des machines accrue

Secteur des boissons  

Les Paliers Lisses iglidur® ont une longue durée de vie, ils n´exigent aucune lubrification et coûtent une fraction du prix des paliers conventionnels. Résultat : des coûts réduits de 90%.

Des coûts annuels en baisse de plus de 10.000 euros

Fully automatic tire fitting lines  

Les paliers auparavant utilisés se bloquaient et les arbres posaient problème. Les paliers appliques autolubrifiants igubal® qui les ont remplacé fonctionnent depuis mars 2007 sans la moindre panne. Ils ont permis d´économiser 2.440 euros en réparations et 8.400 euros en temps d´arrêt des machines par an.

Fonctionnement sans problème, finis les arbres endommagés

Centre de fraisage de tubes en béton  

L´encrassement des roulements à billes se soldait par un blocage des billes et donc par une destruction des arbres. Cette fraiseuse à béton n´a pas posé le moindre problème en plus de trois ans, dans des conditions extrêmement difficiles.

Recherche

Vous recherchez des exemples d'applications éprouvés provenant d'un secteur précis ?
Vous avez la possibilité d'effectuer ici votre recherche parmi toutes les applications réalisées et les trier selon vos critères.

Secteur d'activité:
Exemples d'applications :


Laboratory equipment

The application was a laboratory 'rocking' piece of equipment and a 'reciprocating' shaker used for mixing...

Laboratory equipment    

Transport incubators

cost effective, exceeds infection control protocol, fits with the clean aesthetic of the Neo-Capsul and is a silent, low maintenance solution...

Transport incubators    

Electric injection moulding machine

Rondol Technology uses igus® polymer linear bearings to guide platens on an all its injection moulding machinery...

Electric injection moulding machine    

Electric powered wheelchair

Maintenance free, lightweight bearings and joints were needed for a folding steering mechanism on the new TJT Powerchair...

Electric powered wheelchair    

Table thérapeutique

Sans graisse et silencieux : iglidur® G dans une table thérapeutique

Table thérapeutique    

Pompe d´un appareil de dialyse

Les Paliers Lisses iglidur® G ont fait leurs preuves grâce à leur fonctionnement sans entretien ni lubrifiants, a leur excellente résistance à l'usure à fortes charges et leur bonne tenue aux agents chimiques.

Pompe d´un appareil de dialyse    

Poste de travail pour handicapés

Plan de travail réglable pour postes de travails pour personnes handicapées.

Poste de travail pour handicapés    

Banc d'essai pour brosses à dents

Banc d'essai pour brosses à dents particulièrement silencieux grâce à l'utilisation de Paliers Lisses Polymères.

Banc d'essai pour brosses à dents    

Ordinateurs portables pour non-voyants

L´utilisation de paliers lisses iglidur® a permis de faire des économies au niveau du logement.

Ordinateurs portables pour non-voyants    

Appareil de réanimation

Plus de 30 paliers lisses polymères iglidur® contribuent à remplir les spécifications.

Appareil de réanimation    

Jambe prothétique

Contrôle de l´énergie et de torsion pour une jambe prothétique

Jambe prothétique    

Mobile operating table

To control andsupply the lying surface area, data and electrical cables, including hydraulic hoses, are run along the column.

Mobile operating table    

Lampe chirurgicale

Les modules à DEL pivotent à l´aide de moteurs et de paliers iglidur® JVFM-0810-08.

Lampe chirurgicale    

Fauteuil de dialyse

Guidage et logement sans entretien des supports des bras et des repose-pieds d´un fauteuil de dialyse.

Fauteuil de dialyse    

Fitness equipment

New solutions for fitness equipment save production costs and assembly times.

Fitness equipment    

manus® Silver: Secure under high forces

Secure under high forces: maintenance-free plain bearings made of iglidur® Z can withstand extreme loads.

manus® Silver: Secure under high forces    

Weight relief for treadmill

Resilient and TÜV-tested

Weight relief for treadmill    

Automatic height compensation for stand-up wheel chairs

Stable and safe

Automatic height compensation for stand-up wheel chairs    

High-speed thermal shakers for standard specimen containers in the laboratory

Hot and quick

High-speed thermal shakers for standard specimen containers in the laboratory    

Height-adjustable seat

Quiet and maintenance-free

Height-adjustable seat    

SIR care assistant

Neat and free-moving

SIR care assistant    

Tilt-table

Tilt-table for turning laboratory specimens.

Tilt-table    

Automatic product feed

An automatic product feed takes products to a blister sealing machine.

Automatic product feed    

Basketball shooting device

Basketball shooting device for wheelchairs: Due to igus® products only a little energy is lost through friction, and there is only a minimal angular shift when the shaft accelerates vertically.

Basketball shooting device    

Dialysis machine

The reasons for using plastic plain bearings in this dialysis machine are the physiological safety, the abrasion resistance under high loads and the chemical resistance.

Dialysis machine    

Medical apparatus

Machine to carry out a non-invasive treatment of complaints on sole of foot fascias works with igus® linear plain bearings.

Medical apparatus    

Medical apparatus

Thanks to iglidur® plain bearings, the company was able to reduce its costs by 93%! The assembly times were reduced by 10 minutes.

Medical apparatus    

Wheelchair

Various plastic plain bearings are used on the different articulated joints of this multifunctional wheelchair.

Wheelchair    

Hose pump

Physiologically safe bearing assembly in a medical hose pump.

Hose pump    

Sit-on ski

Used in difficult conditions: vibration, random forces, sudden shocks and cold, wet snow.

Sit-on ski    

Lithotripter

This device breaks down kidney stones using electromagnetic shock waves, so that an operation is no longer necessary.

Lithotripter    

CT scanner

This CT scanner can be used to examine very small animals in vivo.

CT scanner    

Dorsal trainer

This equipment is used to train the dorsal muscles. In order to use it comfortably, the base must be adjustable.

Dorsal trainer    

Ski sledge

This innovative sledge allows people to ski sitting down. The sledge is steered by the feet and tilted by the hands.

Ski sledge    

Steering in electric wheelchair

Here, igubal® plastic rod end bearings from igus® are used in the steering on an electric wheelchair.

Steering in electric wheelchair    

Electric wheelchair

Plain bearings from igus® are used for the movement of the front and rear wheels. Thanks to them, there are no problems with wear or corrosion.

Electric wheelchair    

All-terrain wheelchair

This manus® contribution also shows an exceptional off-road wheelchair, the "Quadrix".

All-terrain wheelchair    

Examination table 2

This electrically adjustable examination table was also submitted to the manus® contest.

Examination table 2    

Eye examination table

The vertically adjustable examination table has been designed for eye examinations.

Eye examination table    

Medical body scanner

A drylin® T linear guide system is used in this medical body scanner.

Medical body scanner    

Joint prosthesis

In this prosthesis for pneumatic knee joints, iglidur® J piston rings replace the previously used PTFE guide bands.

Joint prosthesis    

Artificial joint

This joint is a new development to be used in prostheses. iglidur® J plain bearings and igubal® spherical bearings are installed in it.

Artificial joint    

Headrest

xiros® polymer ball bearings were used for the rotary movements of the headrest.

Headrest    

Analysis device

This application from the field of medicine is an analysis device that helps to diagnose different types of cancer at an early stage.

Analysis device    

Medication dispenser

This machine removes medications from the original packaging and re-packages them in smaller doses.

Medication dispenser    

Adjustment unit

A drylin® T-linear guide is used for adjustment. This easily copes with the cycle rate of 80 cycles per minute.

Adjustment unit    

Induction centrifuge

This newly developed induction centrifuge melts alloys for dental prostheses.

Induction centrifuge    

Walker

This walking aid has been built for children with brittle bone disease.

Walker    

Patient lift

The manus® contribution submitted here is the new development of a patient lift for ambulances for transporting patients who are able to sit in the vehicle.

Patient lift    

3-wheel design

Stairs are no obstacle for this wheelchair.

3-wheel design    

Laboratory instrument

The special device needed to be as economical as possible in its construction, and the individual components as maintenance-free and durable as possible.

Laboratory instrument    

Dental casting machine

This casting machine is used in dental laboratories to make dentures. Dentures are made with it​​.

Dental casting machine    

Electric wheelchair

This electric wheelchair also makes use of the properties of igus® plain bearings.

Electric wheelchair    

Laptop holder

This laptop holder has been specially designed for hospital beds.

Laptop holder    

Page-turner

This fully automatic page turner for people with disabilities can automatically turn the pages of many newspapers, magazines, folders, exercise books and the like.

Page-turner    

Prosthetic hand with individual plain bearings made of iglidur® bar stock

The bearings machined from iglidur® J bar stock are corrosion-resistant and have a low wear rate.

Prosthetic hand with individual plain bearings made of iglidur® bar stock    

Plastic spherical bearings for electric wheelchairs

Lubrication- and maintenance-free plastic bearings provide the required functional reliability in electric wheelchairs.

Plastic spherical bearings for electric wheelchairs    

Lab equipment for liquid handling

Freedom from lubrication and cleanroom compatibility can be ensured with the maintenance-free steep thread nuts.

Lab equipment for liquid handling    

Rehab equipment

This rehab equipment uses drylin® lead screw nuts for format adjustments.

Rehab equipment    

Therapy robot

The therapy robot helps patients to walk again after an operation. The robot does not simply limit this to level paths, but also simulates complex paths.

Therapy robot    

Zoom X-Ray detector

Only maintenance-free components can be used in this x-ray application.

Zoom X-Ray detector    

Filling unit

No more malfunctions when dosing fluids with precision.

Filling unit    

Remote dispensing drug

Two air-conditioned zones for storing pharmaceuticals and transporting these to the dispensing station.

Remote dispensing drug    

X-ray machine

This global innovation can be used to approach a patient in any desired position.

X-ray machine    

Test equipment

Robot energy chain triflex® R in test equipment for the pharmaceutical industry.

Test equipment    

Bottling plant in the medical and lab technology

Lubricant-free lead screw units for a bottling plant in the medical technology

Bottling plant in the medical and lab technology    

Treatment chair

This height of this treatment chair can be adjusted steplessly.

Treatment chair    

Bed

This height- and angle-adjustable bed is used in hospitals or doctors’ surgeries.

Bed    

Isolator

This isolator is used for the sterile packaging of syringes.

Isolator    

Training system

This training system supports people with neurological defects or spinal cord injuries during rehabilitation measures.

Training system    

Système d'assistance médicale (page en anglais)

Le manus® d'or 2015 a récompensé un système qui assiste les chirurgiens lors de l'implantation mini-invasive de la cochlée, destinée à traiter la surdité ainsi que les problèmes d'oreille interne.

Système d'assistance médicale (page en anglais)    

Treatment chair

This custom-designed treatment chair is used in dental practices.

Treatment chair    

Wheelchair

This wheelchair manages completely without metal.

Wheelchair    

Ski seat for the disabled

Disabled people can be taken down ski slopes on this seat.

Ski seat for the disabled    

Lifting chair

This chair can be used to sit older or weaker persons up again after a fall without a great deal of strength being necessary.

Lifting chair    

Screening device

This screening device is used for examination of the female breast.

Screening device    

Linear drives in automatic order picking machines

Magazino, a start-up company in Munich, is developing new ideas for automated order picking.

Linear drives in automatic order picking machines    

Medical technology

Wheelchair wheels which are exposed to a maritime climate are replaced with plastic bearings.

Medical technology    

Reading aid

This system helps people with visual impairment.

Reading aid    

Robotics

Surgical robots, which can work inside an MRI machine, are subject to research.

Robotics    

Medical

The system is used during the functional magnetic resonance imaging.

Medical    

Wheelchair

This hand wheelchair has a powered lifting mechanism for the seat.

Wheelchair    

Solutions de mobilité pour personnes souffrant de handicaps

La technologie linéaire igus® sans entretien est utilisée dans des fauteuils roulants électriques et des systèmes thérapeuthiques de réadaptation.

Solutions de mobilité pour personnes souffrant de handicaps    

Blister centre

igus bearing technology in an automated blister centre. Automated medicine handling for chemist shops/pharmacies: with over 7,500 systems installed worldwide, Rowa Systems from Becton Dickinson is a clear leader in this market segment.

Blister centre    

Automatic medicine handling

Harnessed energy supply systems in the area of automated medicine handling ensure the necessary operational reliability and guarantee problem-free processes.

Automatic medicine handling    
Aperçu des applications

J'ai le projet suivant – la question suivante – le souhait suivant

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer