Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Une recherche dans plus de 590 applications

Vous recherchez des exemples d´applications avec un produit donné et qui ont fait leurs preuves dans la pratique ?
Vous avez ici accès à des applications réalisées et vous pouvez affiner la recherche en fonction de vos critères.

Gamme de produits:
Système de Chaînes Porte-Câbles:


Alimentation en tôles à grande vitesse

Chaînes Porte-Câbles E6 d'igus® à l'oeuvre chez Strohmann GmbH

Alimentation en tôles à grande vitesse    

Technique de salle blanche

Chaînes Porte-Câbles destinées aux salles blanches sur banc d'essai

Technique de salle blanche    

Vibration reducing

The special structure of the chain link and the small division grant an extremely quiet and low-vibration operation of the chain.

Vibration reducing    

Multi-spindle machining center

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Multi-spindle machining center    

Cutting tool

The igus® e-chain® E6 demonstrates its strengths inthe case of this cutting tool.

Cutting tool    

Temporary display

Visible for approx. only one minute are these pictures, which are ”printed“ with UV lighton a light-sensitive screen.

Temporary display    

”Virtu“ large-format printer

The ”Virtu“ large-format printer can be used to print almost anything: sheetmetal, foils, textiles, wood, glass, and, of course, also paper in widths up3.5 metres.

”Virtu“ large-format printer    

High speed camera positioning

The rail & Tracking systems are used wherever fast camera movements are an important factor as, for example, at sport competitions, but also at many popular events such as concerts, stage shows, etc.

High speed camera positioning    

CNC grinding machine

Incidental grinding residues and the used oil cannot influence the energy supply systems.

CNC grinding machine    

Wafer handling

One igus® e-chain® of the E6 family accelerates the work sequences in the case of this application for wafer handling in the chip production industry.

Wafer handling    

CT scanner

This CT scanner can be used to examine very small animals in vivo.

CT scanner    

Plastic components in glass processing

For the precision machining in laser engraving machines, several maintenance-free plastic components are used at once.

Plastic components in glass processing    

KUKA Cobra

This robot becomes faster, lighter and more compact with an additional axis.

KUKA Cobra    

Des chaînes porte-câbles pour le micro-assemblage

Critères très stricts en termes de disponibilité et de durée de vie

Des chaînes porte-câbles pour le micro-assemblage    

Plasma cutting machine

This plasma cutting machine cuts metal plates at maximum speed.

Plasma cutting machine    

Systèmes de positionnement dans la fabrication de composants électroniques

Peu de vibrations, peu de bruit et peu d'usure

Systèmes de positionnement dans la fabrication de composants électroniques    

Cables in high-speed use

Moving cables in high-speed use - igus energy chain systems in Hekuma plants

Cables in high-speed use    

silencieux : 32 dB(A) ... propre : Classe 1

Gamme IPA Classe 1 en de nouvelles tailles

silencieux : 32 dB(A) ... propre : Classe 1    
Aperçu des applications

J'ai tel projet - telle question - tel souhait

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer