Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Une recherche dans plus de 590 applications

Vous recherchez des exemples d´applications avec un produit donné et qui ont fait leurs preuves dans la pratique ?
Vous avez ici accès à des applications réalisées et vous pouvez affiner la recherche en fonction de vos critères.

Gamme de produits:
Système de Chaînes Porte-Câbles:


Heavy fillings

e-chains® for heavy-duty uses: Guiding of the supply cables of a quenching chamber, which moves toward the linked vacuum ovens.

Heavy fillings    

Mining industry

The e-chain® is located in the area of the rotating assembly in a bucket-wheel excavator.

Mining industry    

Secteur off-shore

Tuyaux hydrauliques haute pression + câbles pour l'énergie. Cette chaîne remplit sa fonction sans le moindre problème malgré des conditions climatiques très difficiles.

Secteur off-shore    

Tunnel construction

Tunnel boring in defined sections with the assistance of an igus® e-chain system®, which guides the essential hose cables section by section.

Tunnel construction    

Two-girder bridge crane

With the perfectly fitting energy supplysystem for this crane system, the overalldimension for the installation was considerablyreduced.

Two-girder bridge crane    

Four pour la sidérurgie

Ce nouveau four au gaz utilisé en sidérurgie n'a plus besoin que d'un tiers du temps habituel pour réchauffer des rouleaux à laminer.

Four pour la sidérurgie    

Large Binocular Telescope

After its completion, this giant telescope in Arizona(USA) will look deep into our universe; the two mainmirrors each have diameter of 8.4 metres.

Large Binocular Telescope    

Maintenance-free operation for 8 years

The energy chain employed in 2000 runs smoothly.

Maintenance-free operation for 8 years    

Construction machinery and agricultural machinery

Use of energy chains in construction and agricultural machinery.

Construction machinery and agricultural machinery    

Cage de laminoir pour rails de chemin de fer

L'alimentation en énergie des cylindres de ce laminoir à rails de chemin de fer était auparavant assurée à l'aide de chaînes en acier.

Cage de laminoir pour rails de chemin de fer    

Bucket wheel stacker

This contribution also concerns a circular application that has been designed with an igus® energy chain with rearward bending radius.

Bucket wheel stacker    

CNC machining centres

There are no standard component assemblies with these machining centres, because everything is tailor-made to customers’ specific wishes.

CNC machining centres    

Bucket wheel reclaimer

This bucket wheel reclaimer, which is used in a port, also has to be equipped with an energy supply that can cope with a circular movement of 360°.

Bucket wheel reclaimer    

Asphalting system

An asphalting system prototype that uses a pick&place portal to distribute the material from each batch.

Asphalting system    

Handling robot

This robot has no difficulty dealing with heavy loads when loading and unloading conveyor belts.

Handling robot    

Large machining centres

Measuring system cable also transmits signals safely over large distances and thus ensures high machine availability.

Large machining centres    
Aperçu des applications

J'ai tel projet - telle question - tel souhait

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer