Solution
Cette solution, les ingénieurs Muhr l'ont trouvée dans notre
système basic flizz. basic flizz est une solution complète de guidage de l'énergie vers des composants mobiles, notamment dans les stations d'épuration, le secteur énergétique et la technologie des grues. Le système se compose d'une chaîne porte-câbles de notre
système modulaire E4.1remplie de
câbles chainflex éprouvés et guidée de manière sûre et fiable dans un carter en inox. Les avantages de ce système sont apparus dès que la première basic flizz eut été installée dans le dégrilleur de Rochlitz. Les monteurs qui ont normalement besoin d'une journée entière pour le montage du guidage de l'énergie n'ont eu besoin que d'une heure et demie. De plus, le nouveau « garage » n'a plus besoin que de 30 centimètres pour un guidage de l'énergie d'une longueur de 15 mètres. Des économies de place donc, mais aussi moins de longueur de câble et donc moins de cuivre.
Les ingénieurs Muhr ont aussi découvert d'autres avantages au système basic flizz : le guidage de la chaîne porte-câbles protégé sur trois côtés et demi et sa pose sans contact avec le sol qui évite que les câbles se bloquent en présence de verglas et de neige. Le système basic flizz est placé derrière l'entraînement linéaire, ce qui le rend quasiment invisible mais malgré tout facilement accessible si besoin est. De nouveaux câbles peuvent être ajoutés sans problème. Plus la peine de changer l'ensemble du faisceau de câbles comme sur un système à guirlandes. Toutes ces raisons ont amené Muhr à ne plus utiliser que le système basic flizz sur sa gamme H.
Le signal de démarrage du processus de nettoyage est donné par deux capteurs qui détectent le niveau d'eau en amont et en aval du dégrilleur. Dès qu'une différence spécifiée est atteinte, la commande PLC de l'installation lance le processus de nettoyage qui prend tout juste sept minutes. La situation au niveau du dégrilleur de Schlossmühle Rochlitz est surveillée par deux caméras. Cette technologie moderne combinée au système de chaînes porte-câbles à longue durée de vie contribuera au fonctionnement efficace de la centrale hydroélectrique pendant des années.